Die großen Ferien sind vorbei. Zeit, um einmal alles Revue passieren zu lassen und auf zwei erfolgreiche Ferienwochen zurück zu schauen.
Nachdem es für die erste Ferienwoche mehr Anmeldungen als freie Plätze für die Ferienbetreuung gab, wurden sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt, um einen weiteren Kooperationspartner für das alljährliche ifm-Sommercamp zu finden. Dank Kinderhut war es schließlich möglich, allen 25 Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren einen Betreuungsplatz für die erste Ferienwoche zu bieten.
Selbst Corona konnte unsere kleinsten ifm'ler nicht abschrecken und so kam es, dass alle Kinder – selbstverständlich unter Einhaltung sämtlicher Maßnahmen und Regelungen – jede Menge Spaß hatten.
Bei Kinderhut stand alles unter dem Motto „Profi-Sportler". Da kam es ganz gelegen, dass der langjährige Partner SGS Essen, den neun Kindern die ganze Woche Räumlichkeiten auf der Sportanlage an der Ardelhütte zur Verfügung stellte. Die Kinder erkundeten die Umgebung, spielten diverse Spiele auf dem Fußballplatz, veranstalteten eine Kinder-Olympiade, kamen beim Brennball ins Schwitzen und besuchten den Grugapark. Besonders guten Anklang fand die Stadion Tour durch das Stadion Essen, wo die Kinder am Ende sogar noch den Spielern von Rot-Weiss Essen beim Training zuschauen durften.
Die 16 Kinder, welche mit der Bewegungsschule Kickum unterwegs waren, starteten am Montag in der Turnhalle der Waldorfschule mit Slackline und Parkour und verbrachten den Nachmittag beim Basketballspiel auf dem Sportplatz. Im Kletterwald in Borken bewältigten die Kinder am Dienstag mit Mut und Geschick herausfordernde Routen. Im Anschluss gab es dann bei einer kleinen Geburtstagsfeier am nahegelegenen Badesee Kuchen für alle. Mittwochs ging es zur Parkouranlage auf Zollverein, wo einige Kinder den Cupsong lernten oder Tanzchoreografien einstudierten. Mittags sprangen dann die Unerschrockenen in das Becken vom Werksschwimmbad. Donnerstag rollten die Kids mit beachtlichem Tempo den Panorama-Radweg entlang und unterbrachen die Fahrt für sportliche und spielerische Aktivitäten. Mit dem Roller ging es dann am Freitag auch zum Grugabad, wo die Kinder einen Blick auf die große Filteranlage und das Steuerpult werfen durften. Im Anschluss standen dann rutschen, Wasserspielen, eine "Pommes-Pause" und ein Volleyballspiel auf dem Plan, bevor es wieder zurück zum GAH und den wartenden Eltern ging.
In der letzten Ferienwoche verbrachten 13 Kinder die Zeit im Tennis Club Bredeney. Jeden Morgen ging es zum gemeinsamen Frühstück in die ifm-Kantine. Im Anschluss daran fuhren die Kinder gemeinsam mit den Betreuern des TC Bredeney zum Tennisplatz, um dort den Vormittag zu verbringen und spielerisch die Grundlagen im Tennis zu erlernen. Nach dem Mittagessen standen täglich die verschiedensten Aktivitäten an: Vom Grugapark, Skateanlage in Kray und dem Lehrbienenzentrum in Witten, bis Gysenberg Revierpark in Herne. Dank des guten Wetters war es möglich auch in diesem Jahr das traditionelle Abschlussgrillen mit Kindern, Eltern und Betreuern auf der Tennisanlage stattfinden zu lassen.