ifm unterstützt Rennfahrer Tim Zimmermann
Seit 2013 unterstützt die ifm-Unternehmensgruppe den heute 22-jährigen Rennfahrer Tim Zimmermann und wird auch in der Rennsaison 2019 diese Partnerschaft fortführen. Was klein begann, ist mit den Jahren immer mehr zusammengewachsen. Heute ist ifm Zimmermanns größter und treuester Partner. „Ich bin dafür sehr dankbar und das ist nicht nur einfach so eine Phrase. Ohne Partner haben Sportler keine Chance – Rennfahrer haben die erst recht nicht“, so Tim Zimmermann.
Mit acht Jahren saß der „ifm-Rennfahrer“ Tim Zimmermann zum ersten Mal in einem Kart. Mit 21 Jahren ging er im Porsche Carrera Cup und der asiatischen LMP3-Serie weltweit auf Punktejagd. Dazwischen machte Tim Zimmermann die Höhen und Tiefen eines Motorsportlers durch, fuhr im Kartsport um die Weltmeisterschaft, schnitt als bester Nachwuchsfahrer im ADAC Formel Masters ab und machte in der ADAC TCR Germany seine ersten Schritte im Tourenwagensport. Mit sehr viel Willensstärke und Ehrgeiz wurde aus dem „Rookie“ im Formelsport ein Rennfahrer im Porsche Carrera Cup.
Parallelen zur ifm
„Es ist toll zu sehen, wie er sich immer professioneller entwickelt hat und jetzt auch zunehmend international erfolgreich ist. Das erinnert mich auch an die Entwicklung der ifm-Unternehmensgruppe: vom kleinen „Garagen-Betrieb“ zum weltweit erfolgreichen Unternehmen“, erzählt Martin Buck, Vorstandsvorsitzender der ifm-Unternehmensgruppe.
Schon von vornherein war Tim Zimmermann klar, dass eine solche Partnerschaft keine Einbahnstraße ist. Er drehte Videos mit ifm, brachte seine Rennautos zum Unternehmen, fuhr mit den Azubis zu einem Rennwochenende an den Red Bull Ring, hielt Vorträge vor den Mitarbeitern und stellte seinen Rennsimulator zu verschiedenen Anlässen bereit.
In diesem Jahr feiert die ifm-Unternehmensgruppe ihr 50-jähriges Bestehen, weshalb der ifm-Rennfahrer in der aktuellen Saison beim Porsche Carrera Cup die „50“ als Startnummer auf seinem Rennwagen trägt. „Die Leute sprechen an der Rennstrecke nicht mehr vom Team Black-Falcon – sondern vom „ifm-Porsche“. Auch hierbei spürt man ganz deutlich, dass da etwas zusammengewachsen ist, das passt“, so Tim Zimmermann.
Mit Teamgeist zum Erfolg
Martin Buck sieht Parallelen zwischen den beiden Erfolgsgeschichten von ifm und Tim Zimmermann. „Die Leidenschaft zu sehen, mit der das ganze Team hart arbeitet und kämpft, ist überwältigend“, zeigt Martin Buck sich beeindruckt. „Teamgeist und gemeinsame Arbeit für gemeinsamen Erfolg – das ist auch seit Jahren das Erfolgsrezept von ifm. Nun sieht man das gleiche Prinzip auf der Rennstrecke.“
„Vielleicht gelingt im Jubiläumsjahr auch Tim ein für ihn noch nicht da gewesener Erfolg“, wünscht sich Martin Buck für die Carrera-Cup-Saison, die mit der 30. Austragung ebenfalls 2019 Jubiläum feiert. „Ein Doppelerfolg würde doch gut in das Jahr des Doppeljubiläums passen.“