You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Capteur de conductivité LDL
  3. Applications

Capteurs LDL: Applications

NEP (nettoyage en place)

Pour rester concurrentiel, il est important de minimiser les arrêts de production sans compromettre la sécurité et la qualité du produit. Surveillez la concentration de produit de nettoyage et déterminez si les produits chimiques ont été entièrement rincés dans toute la conduite.

Séparation de phases/vérification de produit

Indépendamment de l’opacité du fluide, la conductivité peut aussi être utilisée dans des applications où un capteur de turbidité ne fonctionne pas. La conductivité permet de détecter la séparation de phases entre l’eau de rinçage, les solutions de NEP contenant des bases ou acides et le produit. À cette fin, il suffit d’une une différence mesurable de la conductivité du fluide.

(1. lait, 2. rincer, 3. produit caustique, 4. acide)

La conductivité des fluides dans les systèmes NEP est reproductible.

Surveillance de fuites

Les échangeurs de chaleur utilisent un liquide pour réchauffer ou refroidir un autre liquide. Un capteur de conductivité - monté dans la sortie ou dans le récipient d’eau chaude du condenseur - permet de facilement détecter les fuites.

Cela permet aussi de déterminer que les liquides ne se sont pas mélangés et d’améliorer l’efficience et la qualité du processus de réchauffement/refroidissement.

Qualité de l’eau

L’eau brute de lacs, de cours d’eau ou du robinet peut contenir des impuretés qui causent entartrage et corrosion dans les machines et installations industrielles – en particulier les échangeurs de chaleur, les tours de refroidissement et les chauffe-eaux. Comme la conductivité est une mesure de la concentration totale en ions, elle est idéale pour le contrôle de la déminéralisation. Assurez-vous que la qualité de l’eau est correcte pour lancer votre processus. Déterminez si l’eau est réutilisable à un autre endroit de l’installation ou dans le processus. Vous pouvez réduire votre consommation totale d’eau si l’eau de rinçage de la dernière opération de rinçage peut être réutilisée pour le pré-rinçage du cycle de nettoyage suivant.

Salinité

La concentration de sel (NaCl) dans l’eau peut être facilement surveillée au moyen de la conductivité. Il suffit de 5 grains de sel pour provoquer une différence de conductivité mesurable.

Les résidus ioniques peuvent être surveillés dans les installations de dessalage d’eau potable. La concentration d’eau salée peut aussi être surveillée pour améliorer la capacité de refroidissement de l’eau (diminution du point de congélation) et assurer la haute qualité des solutions salines dans l’industrie agroalimentaire.