Seit jeher ist für die ifm-Unternehmensgruppe eine lebendige Unternehmenskultur wichtig. Diese sollte von Vertrauen, Wertschätzung und moralischem Handeln geprägt sein und sich im Handeln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander als auch in der partnerschaftlichen Beziehung zu unseren Kunden und Geschäftspartnern wiederspiegeln.
Diese grundsätzlichen Verhaltensweisen haben die Gründer Robert Buck und Gerd Marhofer 1990 in Form der ifm-Unternehmensphilosophie festgehalten. Diese damals festgeschriebenen Werte sind die gleichen, die bis heute gelten und in Zukunft weiterhin Bestand haben werden. Sie sind die Säulen, auf denen wir als ifm-Unternehmensgruppe groß geworden sind und auf denen unser Handeln heute und in Zukunft beruht.
Im Kern fasst der ifm-Verhaltenskodex die Werte unserer ifm-Unternehmensphilosophie zusammen und transportiert diese in die Gegenwart. Der ifm-Verhaltenskodex ist die Charta unseres Handelns und unseres Erfolges – davon sind wir als ifm überzeugt. Er ist der Garant dafür, dass wir als ifm als moralisches Unternehmen von unseren Geschäftspartnern wahrgenommen und geschätzt werden.
Wir, die ifm-Unternehmensgruppe, stehen für folgende Werte ein:
Für diese moralischen Werte und deren Einhaltung unternehmen wir viel, weil wir schon immer das getan haben, was wir gemeint und gesagt haben. Wir unterstützen diese Kultur durch
Die ifm electronic gmbh hat eine Compliance-beauftragte Person für die ifm-Unternehmensgruppe benannt, die organisatorisch der Hauptabteilung Interne Revision & Compliance zugeordnet ist. Sowohl der Hauptabteilungsleiter Interne Revision & Compliance als auch die Compliance-beauftragte Person, die zusammen die Compliance-Funktion bilden, haben festgelegte Aufgaben und Kompetenzen innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe.
In Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Compliance-Funktion allein dem Vorstand der ifm stiftung & co. kg weisungs- und auskunftsgebunden.
Eine offene Kommunikation ist seit jeher ein wesentlicher Bestandteil der ifm-Unternehmenskultur. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Hinweise auf mögliches Fehlverhalten gegen unsere ifm-Werte direkt und vertrauensvoll gegenüber ihrer oder ihrem Vorgesetzten ansprechen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht außerdem die Compliance-Funktion zur Verfügung. Dort werden Anliegen stets vertraulich behandelt. Nach bestem Wissen handelnde Hinweisgeber sind gegen etwaige aus der Meldung resultierende Nachteile geschützt.
Unsere Geschäftspartner können sich ebenfalls an die ifm Compliance-Funktion wenden, um auf Missstände aufmerksam zu machen, die nicht den ifm-Werten entsprechen.
Sie erreichen die ifm Compliance-Funktion unter compliance@ifm.com.
Um unserer Sorgfaltspflicht noch besser nachzukommen, haben wir ein Hinweisgebersystem eingerichtet. Dieses kann genutzt werden, wenn keine Möglichkeit gesehen wird, sich an die Vorgesetzte oder den Vorgesetzen, an die Compliance-Funktion oder auch direkt an den zuständigen Zentralgeschäftsführer oder den Vorstand zu wenden.
Wir bitten Sie, das Hinweisgeber-System verantwortungsvoll zu nutzen.
Es kann in zehn Sprachen und auf Wunsch anonym genutzt werden, um eine potenzielle Missachtung unserer Wertekultur sowie mögliche kriminelle Verdachtsfälle zu melden.
Da ifm eine offene Kommunikation pflegt, möchten wir Hinweisgeber ermutigen, ihren Namen zu nennen. Die Compliance-Funktion wird jedem Anliegen streng vertraulich nachgehen und die schutzwürdigen Interessen aller Beteiligten berücksichtigen.
Die Einrichtung eines elektronischen Postkastens ermöglicht es, dass Hinweisgeber und Compliance Funktion - auf Wunsch ebenfalls anonym - kommunizieren können. Dies ist wichtig, falls Rückfragen entstehen oder um Meldungen später mit weiteren Informationen zu ergänzen.