1. Startseite
  2. News
  3. ifm erwischt: O5 bei Pro7

ifm erwischt: O5 bei Pro7

Was ist spannender als der Wettkampf David gegen Goliath? In der Show des Privatsenders Pro 7 "Beginner gegen Gewinner" treffen Hobby- auf Profisportler - und auf ifm.

Die Kandidaten fordern die Profisportler in ihren jeweiligen Disziplin heraus. Dazu dürfen sie den Profis vor dem Duell ein schwächendes Handicap verpassen, um einen Wettkampf auf Augenhöhe austragen zu können.

In einer der Sendungen trat ein Profi-Bowler gegen einen Zuschauer an. Das schwächende Handicap in diesem Fall: Der Profi musste die Kugel vor Auftreffen auf der Bahn über einen 2,50m langen Tisch werfen. Dabei erkennt ein O5 das Passieren der Kugel.