1. Startseite
  2. News
  3. Hannover Messe 2018 - das ist ifm Mexiko

Hannover Messe 2018 - das ist ifm Mexiko

In wenigen Tagen startet die Hannover Messe 2018. In diesem Jahr ist Mexiko Partnerland. Grund genug, einmal die ifm Niederlassung in Mexiko vorzustellen.

Seit 15 Jahren ist ifm mit einer eigenen Niederlassung in Mexiko präsent. Zuvor hatten Handelspartner den Markt bedient, aber der Bedarf stieg so stark an, dass er nicht mehr zufriedenstellend durch sie gewährleistet werden konnte. ifm efector S de RL de CV begann mit 10 Mitarbeitern den mexikanischen Markt zu bedienen, zuvor war dies nur durch Handelspartner gemacht worden. 

Seither hat die Niederlassung dauerhaft und nachhaltig Wachstum generieren können - zum Teil mehr als 20% pro Jahr. Aus den 10 Mitarbeitern wurden schnell 55, die jeden Tag ihren Beitrag leisten, den Slogan 'ifm - close to you' lebendig werden zu lassen und über 3.000 Kunden aus den Bereichen Automotive, Lebensmittel, Eisen und Stahl sowie Metallverarbeitung oder Bergbau zur Seite zu stehen. 
Heute hat ifm Mexiko zwei Vertriebsstandorte: Querétaro und Mexico City. Die Unternehmenszentrale in San Pedro Garza García. Zudem gibt es ein Logistikzentrum, mit dem die Niederlassung den Großteil aller Bestellungen innerhalb eines Tages bzw. in sieben Tagen - je nachdem ob das Bestellte auf Lager ist oder nicht - erfüllt.