• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

ifm x Malizia – Leidenschaft verbindet

Wind, Wellen, Wasser – das ist das Zuhause des Teams Malizia um Skipper Boris Herrmann. Das professionelle Offshore-Segelteam nimmt es bei den größten Rennen um die Welt, dem Ocean Race und der Vendée Globe mit anderen Racing-Teams auf – und mit den Naturgewalten, die auf den Weltmeeren herrschen. Angetrieben von ihrer Mission „A Race We Must Win – Climate Action Now” setzt das Team Malizia dabei auch die Segel für den Schutz der Ozeane.

Leidenschaft ist der Antrieb des Teams Malizia, die neue IMOCA-Yacht noch besser, noch erfolgreicher zu machen. Beim Entwicklungsprozess kommt es auf jedes Detail an. Mit der gleichen Leidenschaft und dem gleichen Ziel entwickelt ifm Automatisierungstechnik – die sich auch im neuesten Rennboot von Team Malizia wiederfindet.

Mehr Daten, mehr Performance

Sensordaten geben der Crew an Bord der Malizia 4 kontinuierlich und in Echtzeit Informationen über die Wasserstände in den Ballasttanks und über die Distanz des Bootes zur Wasseroberfläche, wenn es auf den Foils über das Wasser „fliegt“. So können Boris Herrmann und sein Team mit Hilfe von ifm-Sensorik die Leistungsfähigkeit der Malizia 4 maximal ausreizen. Da die Daten zudem in die moneo Cloud übertragen werden, kann auch das Team an Land die Daten auswerten und für zukünftige Verbesserungen des Bootes nutzen.

Leistung ans Maximum bringen

Mit den Informationen, die Sensoren übermitteln, können Segelrennboote und Industrieanlagen gleichermaßen mit maximaler Effektivität genutzt werden.

Daten vor Ort und remote auswerten

Ob auf dem Display an Bord oder an jedem anderen Ort auf der Welt: mit der moneo Cloud stehen die Daten jederzeit für die Optimierung von Abläufen bereit.

Gemacht für Extrembedingungen

Wasser, Vibrationen, Hitze, Kälte: Was auch immer unseren Sensoren abverlangt wird: Sie sind darauf ausgelegt, allen Widrigkeiten zu trotzen. An Land und auf See.

Expertisen kombinieren, mehr erreichen

Ob auf dem Boot, in der mobilen Arbeitsmaschine oder in der Fabrikanlage: Welche Herausforderung auch immer uns erwartet, wir finden zusammen mit unseren Kunden die passgenaue Lösung. Für den gemeinsamen Erfolg.

Schlanker. Schneller. Stärker.

Vom 4,50 Meter tiefen Schwenkkiel bis zur 600 m² großen Segelfläche: Jedes Detail der neuen Malizia 4 ist auf maximale Effizienz und Zuverlässigkeit im Renneinsatz optimiert. Hier sind die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick.

Fluglagen- und Abstandssensorik

Drei R1D100 Radar-Sensoren an Spreader und Bugspriet erfassen kontinuierlich den präzisen Abstand zur Wasseroberfläche. Aus diesen Live-Daten ermittelt das System in Echtzeit die Flughöhe und optimiert direkt den Trimm für maximale Stabilität bei Höchstgeschwindigkeit.

Ballast- und Füllstandsmessung

Vier PM1789 Drucksensoren realisieren eine präzise hydrostatische Füllstandsmessung in den vorderen, hinteren und seitlichen Ballasttanks. Diese Echtzeitdaten ermöglichen der Crew ein exakt austariertes Gewichtsmanagement zur Optimierung des aufrichtenden Moments.

Ruder-Positionsüberwachung

Zur mechanischen Endlagenüberwachung der Ruderanlage am Heck sind zwei induktive IGP200 Sensoren integriert. Sie erfassen das Erreichen der maximalen Ruderanschläge und melden diese definierten Endpositionen direkt an die Steuerungselektronik.

Timeline & Events

Von der ersten Vision über das erste Segelsetzen bis zum Ocean Race:
die Malizia-Roadmap für dieses Jahr.

Ocean Race Atlantic: 01. – 09. Sep. 2026

Renn-Premiere für die Malizia 4. Von New York geht es quer über den Atlantik nach Lorient. Ein erster Bewährungstest für Boot, Crew und die ifm-Sensorik.

The Ocean Race Round the World: Jan. – Jul. 2027

In Alicante setzen wir die Segel für das härteste Segelrennen der Welt. Mensch und Material am absoluten Limit, rund um die Uhr, mitten auf dem Ozean.

Born to Race - Videos

Begleite das Team Malizia in der siebenteiligen Dokumentarserie Born to Race hautnah von der ersten Skizze über den Bau bis zu den ersten Belastungstests der Malizia 4.