1. Homepage
  2. IO-Link
  3. FAQ sobre IO-Link

FAQ sobre IO-Link

Mais informações sobre IO-Link

O que significa IODD?

IO-Link Device Description, a descrição eletrônica das características dos aparelhos: O arquivo IODD arquiva diferentes informações para a integração do sistema, como por exemplo os dados de identificação, de processo e de diagnóstico.
 

Onde encontrar a IODD?

O IODD dos produtos IO-Link estão à disposição no site da ifm em "Documentos & Downloads → IODD Downloads“.
A função de busca IODD do fabricante independente pode ser encontrada no site da comunidade do IO-Link: www.io-link.com ou direto em: https://ioddfinder.io-link.com/#/

Onde está arquivado o IODD?

O IODD dos dispositivos IO-Link-Devices comercializados pela ifm, está arquivado no software parâmetro LR DEVICE ou em outro software para aparelhos IO-Link, assim como nas ferramentas de configuração de porta.
 

O que é um "valor de medição"?

É um valor digital transmitido do sensor ao sistema central.
 

O IO-Link transmite o valor de medição?

Se o sensor produzir um valor de medição ou determinar um valor de processo, este pode ser transmitido digitalmente ao controlador pelo IO-Link.
 

Como se diferencia o valor de medição do IO-Link de um sinal 4 - 20 mA?

Não há perdas devido à conversão, escalonamento ou transmissão.
Toda a transmissão dos valores de medição é realizada digitalmente. Uma transmissão passível de erros e a conversão de sinais analógicos são substituídas. Os valores de medição transmitidos digitalmente podem ser exibidos diretamente na sala de controle.
Link:  https://www.ifm.com/br/pt/shared/technologien/io-link/vorteile/io-link-–-vantagens

Como uma ruptura de fio pode ser detectada com o IO-Link?

O mestre IO-Link consulta todos os dispositivos IO-Link dentro de um ciclo de comunicação. Se um dispositivo não responder, a ruptura de fio é imediatamente encontrada e indicada, independentemente do valor de medição.
 

Como o IO-Link pode reduzir as diferentes E/S?

Com o uso do IO-Link, o usuário recebe os dados de entrada e saída através da porta de um dispositivo sensor atuador. A diferenciação clássica das portas de entrada e de saída são suspensas.
Em uso padrão sem IO-Link, todas as portas de um dispositivo apto a IO-Link podem ser configuradas como entrada ou saída.
 

O que são dados bidirecionais?

Dados transmitidos em dois sentidos; do e para o mestre IO-Link.
 

Qual é a diferença entre uma porta A e uma porta B?

Uma porta A é para dispositivos com uma tensão de alimentação, uma porta B é para dispositivos com um desacoplador galvanizado, segunda tensão de alimentação como por exemplo de atuadores.
 

O que é um mestre IO-Link?

O mestre IO-Link estabelece a conexão entre um ou mais dispositivos IO-Link e o gateway em campo maior de sistemas de barramento.
Ir para a seleção dos mestre IO-Link da ifm: https://www.ifm.com/br/pt/category/055/055_010
 

Que funções podem ser realizadas pelo Memory Plug?

Nos anexos sem IO-Link, podem ser transmitidos parâmetros para os aparelhos sobressalentes através do Memory Plug. Para isso, ele lê e grava os dados de um sensor IO-Link conectado. Os parâmetros gravados podem ser copiados em sensores do mesmo tipo com configuração de fábrica.
Ir para IO-Link Memory Plug: https://www.ifm.com/br/pt/product/E30398
 

O que deve ser feito com um mestre IO-Link antes de ser utilizado?

Toda porta mestre tem que ser configurada pelo usuário de acordo com os requisitos de sua aplicação: Modo de operação das portas mestres (DI, DO, IO-Link), amplitude dos dados do processo e comprimento de dados. É aconselhável configurar a identificação de dispositivo para possíveis sucessores compatíveis.
O software LR DEVICE facilita esta tarefa escaneando a rede e buscando mestres IO-Link existentes e dispositivos conectados.

Ir para o LR DEVICE:
https://www.ifm.com/br/pt/product/QA0011
https://www.ifm.com/br/pt/product/QA0012
 

Como um mestre IO-Link sabe quando deve fazer um download ou um upload de parâmetros de um aparelho IO-Link?

Uma porta pode ser carregada ou descarregada automaticamente, dependendo da parametrização prévia do dispositivo IO-Link e da configuração da porta mestre. A parametrização do dispositivo IO-Link e a configuração mestre é feita por um Engineering-Tool como o LR DEVICE.

Ir para o LR DEVICE:
https://www.ifm.com/br/pt/product/QA0011
https://www.ifm.com/br/pt/product/QA0012
 

Como os dados do processo de sensores podem ser apresentados em um controlador?

O documento seguinte descreve a integração de dados do processo no exemplo de sensores de pressão e de fluxo da ifm.
 

Integração de sensores IO-Link em um controlador.