You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. IO-Link
  3. Aplicações na indústria de processos

Aplicações na indústria de processos

Detecção de fluidos em reservatórios de processo

O sensor de nível LMT de ifm é utilizado para detecção do nível máximo e mínimo ou para sinalizar o funcionamento a seco de uma bomba em aplicações com tanques. Tipicamente, o feedback está "on" na presença de fluido e "off" na ausência de fluido.

Funções adicionais com dados do IO-Link:

Estão disponíveis informações adicionais com a utilização do IO-Link. Com IO-Link o valor real do processo está disponível para determinar o tipo de fluido, como a água ou leite, por exemplo. O valor do IO-Link pode ser utilizado para diferenciar entre fluido e depósito sobre o elemento de medição. A identificação do fluido é importante para o processo de limpeza. Após o fluido ser retirado, pode-se iniciar o processo de limpeza a fim de maximizar o tempo de produção.

Medição contínua de nível no reservatório

O sensor de pressão PI possui uma saída analógica 4...20 mA e uma saída de comutação. Os sinais analógicos convencionais são vulneráveis a ruídos eléctricos e electromagnéticos e necessitam ser manipulados para indicar a pressão real do sistema no PLC.

Os picos e quedas de pressão são gravados no sensor, porém não têm acesso directo ao controlador.

Funções adicionais com o IO-Link:

O IO-Link permite o acesso a valores de pressão reais sem que o sinal tenha que ser manipulado. Por exemplo, no caso de um sensor de pressão de 0 a 250 mbar, a mesma faixa de valores é transmitida ao controlador de forma precisa e sem erros.

Com a detecção de valores altos e baixos do sensor de pressão quaisquer picos e quedas de pressão inesperadas podem ser monitorizadas. Isso é importante, porque pode levar à falha do sensor ou contaminação de produtos.

Medição redundante da temperatura em equipamentos de pasteurização

Na indústria de laticínios, é muito importante respeitar a temperatura correta. Os transmissores de temperatura ifm da série TAD garantem uma maior segurança de processo através da função de automonitorização e de diagnóstico. O sensor TAD é o primeiro sensor com detecção de desvio para a indústria alimentar. O sensor está equipado com dois elementos de medição independentes com diferentes características, que aumentam diretamente a segurança e fiabilidade do processo. Se ocorrer um desvio, um sinal de alerta é enviado ao PLC.

Funções adicionais com o IO-Link:

Com o IO-Link, pode-se monitorizar ambos elementos de temperatura. Adicionalmente um terceiro valor, ou seja, a média dos dois valores, é enviada para o controlador. Isto significa que três sinais diferentes de temperatura podem ser transmitidos e monitorizados por um único cabo. Os sinais redundantes de temperatura possibilitam uma detecção de desvio personalizada com base no processo da máquina e oferecem uma solução onde a calibração do sensor é reduzida.

Monitorização de água de refrigeração na fundição.

Num forno típico, o sistema de refrigeração é importante para o funcionamento adequado da máquina e para o processo de produção de peças de alta qualidade. Além disso, a refrigeração exacta dos elementos, melhora a vida útil e a segurança da máquina. Para isso, vários parâmetros de fluxo da água de refrigeração, como a temperatura e fluxo, por exemplo, devem ser monitorizados com exactidão. Isso requer vários sensores e pontos de montagem na máquina.

Funções adicionais com o IO-Link:

O sensor de fluxo magnético-indutivo SM da ifm transmite via IO-Link, fluxo, temperatura e um valor totalizador através de um cabo standard de 3 fios. Deste modo não há necessidade de usar várias cartas analógicas, conectores de tubos adicionais, diversos pontos de conexão e stock excessivo.