You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Produtos novos
  2. Sistemas para máquinas móveis
  3. Comunicação sem fio para máquinas de trabalho móvel

Comunicação sem fio para máquinas de trabalho móvel

CANwireless: WLAN e Bluetooth para o barramento CAN

  • Conexão WLAN/Bluetooth para máquinas de trabalho móvel
  • Conexão, programação, manutenção e diagnóstico de máquinas – tudo sem fios
  • Suporta MaintenanceTool, CODESYS e Service-Tool
  • Modos de operação “Infrastructure” e “Access Point”
  • Carcaça compacta e robusta

Conexão sem fio para máquinas de trabalho móvel
Graças às mais novas tecnologias, como suporte WLAN de bandas de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz além de Bluetooth é composto de diversas possibilidades para estabelecer conexões remotas às máquinas de trabalho.
CANwireless possibilita a conexão sem fio da máquina, diretamente da ferramenta ifm existente para sistemas de controle móveis como CODESYS ou MaintenanceTool.
Além da conexão entre PC ou aparelhos finais móveis e a máquina de trabalho, também é possível conectar as máquinas entre si. Com CANwireless, as máquinas conseguem trocar informações e cooperar.
Desse modo, o aparelho suporta as técnicas da Indústria 4.0 e IoT (Internet of Things) e torna as máquinas ainda mais inteligentes

Funções e propriedades
CANwireless possibilita uma conexão sem fio do barramento CAN em um veículo ou em uma máquina. Com os modos de operação básicos "Infrastructure" e "Mini Access Point", o módulo consegue estabelecer a conexão de diferentes modos.

Modo de operação “WLAN Infrastructure”
No modo de operação “Infrastructure”, o CANwireless é configurado para a conexão em uma infraestrutura WLAN existente. Quando o aparelho é conectado na rede, ele pode se conectar automaticamente com outros participantes da rede (Client) ou pode assumir tarefas de conexão recebidas (Server). Os dados do barramento CAN podem ser trocados com outros participantes de rede conectados.

Modo de operação “WLAN Mini Access Point”
Se o CANwireless for configurado como “Mini WLAN Access Point”, ele estabelece a sua própria rede WLAN, com o qual podem ser conectados diversos outros aparelhos, por exemplo, outros aparelhos CANwireless, PCs, Smartphones ou Tablets. Como no modo de operação “Infrastructure”, o aparelho consegue agir na sua rede própria como Client ou como Server. Dados no barramento CAN do aparelho Mini-AP são compartilhados com outros participantes de rede conectados.

CAN-to-CAN-Bridge
Os modos de operação “WLAN Infrastructure”, “WLAN Mini Access Point” ou "Bluetooth” suportam também uma CAN-Bus-Bridge sem fio de diversos aparelhos CANwireless.

Diagnósticos sem fio e correção de erros
Tools como CODESYS V2.3 e MaintenanceTool oferecem a possibilidade de utilizar CANwireless como interface para a máquina de trabalho.

CAN-to-WLAN / filtro de Bluetooth
Em caso de necessidade, é possível filtrar os dados CANwireless que devem ser transmitidos por rádio. Isso reduz a carga de dados e aumenta a segurança operacional.