• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sustentabilidade
  2. Relatórios, certificados e portais

Relatórios, certificados e portais

Aqui você encontrará uma visão geral dos documentos mais importantes (sobre sustentabilidade) da ifm. Além dos padrões certificados e das brochuras relevantes sobre sustentabilidade, você também encontrará os portais operados pela ifm:

Relatório de sustentabilidade

O nosso relatório de sustentabilidade é o resultado e um grade esforço de equipe de muitos colegas que contribuíram com seu entusiasmo e compromisso para a sua publicação. Partes da declaração ambiental do EMAS também foram integradas ao relatório. Além de nossas abordagens e medidas estratégicas, este relatório do nosso programa de sustentabilidade atualizado contém informações sobre vários projetos e entrevistas com nosso gerente de sustentabilidade e o gerente de sustentabilidade social.

Desejamos a você uma leitura interessante, aguardamos os seus comentários e estamos ansiosos para criar um futuro digno de se viver.

Qualidade e sustentabilidade

A gestão de qualidade tem sido operada com alta eficiência na ifm, desde os anos da sua fundação. Em 1993, o sistema de gestão da qualidade da ifm foi certificado pela primeira vez pela DQS - sem desvios!
Ele inclui também a prova de que estamos em conformidade com os requisitos da homologação e1 do Departamento Federal Alemão de Veículos Automotores.

Inovação com segurança

Desde 2012, a ifm opera um sistema de gerenciamento de segurança da informação (ISMS) com certificação ISO/IEC, que garante a segurança de dados e informações nos processos de desenvolvimento, produção e vendas da ifm. A expansão histórica das empresas e dos locais de certificação, comprova a importância para a ifm de operar e oferecer seus processos, infraestrutura, produtos e serviços de forma segura.

Segurança cibernética – Processos de desenvolvimento certificados

A ifm está comprometida com os mais altos padrões de segurança no desenvolvimento de produtos. Com a certificação dos nossos processos de desenvolvimento de acordo com as normas IEC 62443-4-1 e ISO/SAE 21434, garantimos que a segurança cibernética seja sistematicamente integrada ao desenvolvimento dos nossos produtos desde o início.

IEC 62443-4-1 é a norma internacional para processos de desenvolvimento seguros na automação industrial. A norma ISO/SAE 21434 define requisitos abrangentes para a segurança cibernética na indústria automotiva, especialmente para a proteção de redes de veículos.

Essas certificações comprovam o compromisso contínuo da ifm em fornecer produtos seguros, robustos e confiáveis.

Meio ambiente e sustentabilidade

Nosso sistema de gestão ambiental segue o princípio de "pensar globalmente, agir localmente", contribui para assegurar o futuro da empresa e é projetado para promover a melhoria contínua da proteção ambiental.

Nesse sentido, nossas unidades de produção na Alemanha, bem como nas instalações em Essen e Rosenheim, são validadas conforme o EMAS e certificadas segundo a norma ISO 14001. Além disso, as unidades de produção da ifm prover s.r.l. e da ifm efector s.r.l. em Sibiu (Romênia) são validadas conforme o EMAS e certificadas segundo a norma ISO 14001. A sede da sede ifm ecolink localizada na Polônia também está certificada de acordo com a norma ISO 14001.

Saúde e segurança ocupacional

"Estamos convencidos de que os colaboradores representam o maior patrimônio de qualquer empresa." Seguindo esse trecho da nossa filosofia empresarial, a DQS concedeu em 2023 a certificação ISO 45001 às nossas sedes alemãs ifm group services gmbh, ifm electronic gmbh e ifm electronic gmbh Vertrieb Deutschland pelo nosso sistema de gestão de segurança no trabalho. Nós nos esforçamos continuamente para melhorar a saúde e segurança ocupacional dos nossos colaboradores. Estamos seguindo a Visão Zero para manter um ambiente de trabalho em acidentes e doenças ocupacionais na ifm.

Declaração de Princípios sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente

Nosso compromisso de respeitar os direitos humanos e as obrigações ambientais.

Para especificar ainda mais a nossa cultura de empresa baseada em valores e atender às exigências legais da Lei Alemã da Cadeia de Suprimentos (LkSG - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), a diretoria do grupo ifm está publicando esta declaração de política para todas as empresas do grupo empresarial ifm.

A ifm exige expressamente de todas as pessoas que não fiquem indiferentes em caso de riscos ou mesmo violações de direitos humanos ou preocupações ambientais, mas que denunciem esses casos ativamente. Uma visão geral do procedimento de reclamações pode ser encontrada no Regulamento de Processos para o Procedimento de Reclamações de acordo com o LkSG.

Social e sustentabilidade

  • Devido às exigências atuais do SEDEX, não é mais possível emitir uma confirmação (certificado) como prova da auditoria SMETA. No entanto, as informações sobre a auditoria SMETA realizada com sucesso em abril de 2022 podem ser visualizadas diretamente na plataforma SEDEX por meio do seguinte número de referência SEDEX da ifm:
    Referência do site: ZS1012178
    Nome do site: ifm electronic gmbh
     
  • Estratégia de RH:Parte integrante da estratégia empresarial completa

ifm premiada!