A qualidade vence: por que você pode confiar nos produtos da ifm.
Testado em campo
Os produtos da ifm passam por testes intensivos e abrangentes em ambientes de trabalho reais antes de serem lançados.
Confiável
No processo de fabricação, verificamos constantemente nossos produtos quanto à funcionalidade e ao acabamento.
Certificado
Calibrações acreditadas, aprovações e certificações representam um alto padrão.
Sustentável
A durabilidade dos produtos da ifm reduz o consumo de recursos.
Qualidade do produto com paixão.
Para nós da ifm, a gestão da qualidade é muito mais do que apenas a conformidade com a norma ISO 9001. Ela forma uma base sólida sobre a qual desenvolvemos nossos próprios padrões, critérios de qualidade e processos de teste.
A garantia da qualidade é uma parte fundamental de todo o processo de produção. Da compra, passando pelos testes de carga contínua e pela produção em série, até o controle final: nós garantimos que cada etapa atenda às nossas altas exigências.
Igualmente importante para nós é o feedback de nossos clientes. Seus feedbacks fluem continuamente em nossa avaliação de qualidade e nos ajudam a melhorar ainda mais.
A qualidade requer não apenas meios de produção modernos e um laboratório de testes tecnicamente bem equipado, mas, acima de tudo, pessoas comprometidas. Nossos colaboradores contam com anos de experiência, expertise fundamentada e paixão pela automação. Eles garantem que cada produto da ifm impressione.
Portanto, você pode confiar: entregamos qualidade de que você pode desfrutar em suas máquinas, instalações e processos. Desde o início. Todos os dias.
5 anos de garantia – nossa promessa de qualidade para você.
Produtos de alta qualidade e dados técnicos precisos são sagrados valores ifm.
Este princípio básico da filosofia empresarial ifm é vivido com entusiasmo por todos os colaboradores e se manifesta na garantia de 5 anos que a ifm oferece para todos os produtos de produção própria. Parece autoconfiante? Bastante. Mas estamos cientes da nossa alta garantia de qualidade, na qual asseguramos que cada dispositivo funcione sempre como deveria.
Qualidade também em condições extremas
Variações de temperatura, vibrações, poeira, umidade, vapores químicos: nós sabemos como seus processos e condições de trabalho podem ser desafiadores, e projetamos nossos produtos para que eles não deixem você na mão em nenhuma situação. Saiba mais sobre nossas soluções específicas para cada setor.
Histórias de sucesso
Todos os dias, milhões de soluções da ifm garantem confiabilidade em diversas aplicações ao redor do mundo. Nossas tecnologias formam a base para uma qualidade de produto excelente, máxima segurança e processos eficientes. Deixe-se inspirar!
VA Erzberg
Há mais de 1.000 anos, a mineração é realizada na montanha austríaca de Erzberg. Desde a sua fundação, a empresa VA Erzberg já extraiu 280 milhões de toneladas de minério de ferro. Há 10 anos, o foco está na digitalização com a ifm como parceira confiável.
Iturri
Hoje em dia, praticamente nada é possível no combate a incêndios sem tecnologia de controle elétrica. A Iturri é um fabricante mundial de carrocerias para veículos de bombeiros e há mais de 20 anos aposta nas soluções de controle compatíveis com mobilidade da ifm.
GROB
Em colaboração com a ifm, a GROB desenvolve aplicações para monitoramento de pressão, vazão, vibração e temperatura. A GROB elogia a facilidade de uso e a instalação simples dos produtos ifm.
Testes de produtos ifm
Mais de 1.000 horas em uma montanha-russa de extremos.
O que seria do mundo sem normas? Menos comparável, menos confiável, menos preciso. Isso é certo. Mas e se você não quiser “apenas” ser comparável, mas sim seguro e preciso? Nesse caso, você define seu próprio padrão muito acima das especificações geralmente exigidas e, assim, cria um sensor que oferece seu melhor desempenho em todas as aplicações possíveis e, às vezes, até mesmo em aplicações inimagináveis. Permanentemente.
Como preparamos nossos sensores para isso? Com testes intensos de estresse, garantimos que nossos produtos sempre atendam com sucesso as exigências que estabelecemos a eles e possam provar seu valore a você.
Uma panorâmica sobre a ifm
Conheça a ifm em detalhes. O que nos distingue? Quais são os nossos valores?
Sustentabilidade
ifm é sinônimo de desenvolvimento sustentável de produtos e tecnologias inovadoras.
my ifm
Com a sua conta, você administra seus pedidos de forma rápida e eficiente.
Feiras
A ifm está presente em feiras no mundo todo apresentando suas novidades.
Você pode se interessar também por estes temas
Descubra como as tecnologias da ifm ajudam a enfrentar desafios complexos na automação. Nossas histórias de sucesso, soluções de máquinas práticas e conhecimento aprofundado de produtos mostram como inovação e qualidade caminham lado a lado – e levam suas aplicações para o próximo nível.