Surveillance des décanteurs : pourquoi la centrifugeuse est-elle au cœur de l’attention ?
Cette question appelle plusieurs réponses. D’une part, l’efficacité de la production, la qualité, la disponibilité et la sécurité sont des enjeux essentiels. D’autre part, la centrifugeuse est un composant de process coûteux qui, en cas de panne, doit être réparé sur site, car il est rare de disposer d’une machine de remplacement en réserve, contrairement aux pompes et aux vannes, par exemple.
De plus, une centrifugeuse dépend d’une alimentation optimale assurée par le process en amont. En pratique, tout écart par rapport aux conditions normales de fonctionnement nuit au comportement de la centrifugeuse et entraîne une dégradation de la qualité du produit séparé.
La centrifugeuse occupe également une place centrale, car elle est souvent utilisée dans des secteurs essentiels tels que l’agroalimentaire, les sciences de la vie et l’environnement. Ces trois secteurs répondent aux besoins fondamentaux de l’humanité, dans un contexte de croissance continue de la population mondiale.
Disponibilité et performance des machines
Ces dernières années, le coût des arrêts de toutes les centrifugeuses dans le monde s’est élevé à plus de 32,2 milliards d’euros par an, soit environ 1 055 € par heure.
La charge de la machine et la préservation des ressources sont deux aspects de son utilisation qui doivent être examinés avec attention. D’une part, prolonger la durée de vie des composants permet de réduire les besoins en pièces de rechange. D’autre part, cela permet également d’optimiser les intervalles de maintenance.
C’est le seul moyen de planifier les coûts de réparation et de maintenance, d’éviter les arrêts imprévus et ainsi de maximiser la disponibilité de l’installation.
Surveillance continue des paramètres essentiels de la centrifugeuse
Le diagnostic vibratoire constitue le principal processus de surveillance de la centrifugeuse, car un état de fonctionnement considéré comme « non critique » ne peut pas pour autant être considéré comme fiable.
Le décanteur peut présenter jusqu’à 80 fréquences fondamentales : fréquences de déséquilibre, de roulements et d’engrenages, vibrations du liquide, vibrations liées au process et résonances de la machine. Elles sont enregistrées par les capteurs de vibrations haute sensibilité installés sur la machine, puis analysées, dissociées et surveillées par l’électronique de diagnostic haute résolution VSE.
Les valeurs vibratoires permettent également d’effectuer un équilibrage sur site en deux plans des tambours du décanteur. Ce rééquilibrage maintient les vibrations du tambour à un niveau aussi faible que possible. Il réduit ainsi les contraintes mécaniques exercées sur le tambour, la vis, le réducteur, ainsi que sur le support et le châssis du décanteur.
Exemple de vibrations à différentes vitesses de fonctionnement : les vibrations des différents composants peuvent être isolées dans le spectre de fréquences, puis représentées et évaluées séparément. Cette transparence permet d’atteindre une profondeur de diagnostic maximale.
Capteurs supplémentaires pour la surveillance d’état
La surveillance de la vitesse optimale, par exemple à l’aide d’un capteur inductif de la série DL avec analyse de vitesse intégrée, permet de réduire au minimum les points de fonctionnement qui génèrent des vibrations, notamment les fréquences de résonance, voire de les éviter complètement.
Un capteur de température infrarouge ponctuel de la série TW surveille le réducteur de la centrifugeuse. Toute augmentation inattendue de la température peut notamment indiquer une fuite d’huile ou une surcharge de couple.
Des capteurs de température supplémentaires de la série TA surveillent la température de l’huile au niveau des roulements et du réducteur. Une hausse des valeurs de température indique des anomalies.
Les capteurs optimisent les process et l’utilisation des ressources tout en garantissant la qualité des produits
Les décanteurs sont principalement utilisés pour transformer des matières premières destinées à la production d’aliments renouvelables. Dans cette évolution, l’eau joue un rôle particulièrement important, car cette ressource est utilisée en grandes quantités.
Une utilisation efficace des ressources, notamment de l’eau et de l’énergie électrique, ainsi qu’une qualité optimale des produits ne peuvent être garanties que si les paramètres du process du décanteur, tels que le débit, la pression et la température à l’entrée et à la sortie, sont parfaitement coordonnés.
Le débit d’alimentation en eau de refroidissement est surveillé par un débitmètre électromagnétique de type SM9. Outre le débit volumique, le capteur mesure également la température du fluide. Cette valeur peut être utilisée comme variable de régulation afin d’optimiser la consommation d’eau de refroidissement.
Le nettoyage NEP est souvent commandé en fonction du temps, par exemple à l’aide d’une minuterie. Afin d’éviter tout gaspillage de ressources, seule la quantité de produit de nettoyage réellement nécessaire doit être utilisée. Le capteur de conductivité de la série LDL permet de mesurer l’efficacité du nettoyage. Le process NEP peut ainsi être optimisé pour devenir un nettoyage basé sur l’état réel de l’installation. Le capteur détecte également le passage d’un fluide à un autre, par exemple de la solution de nettoyage à l’eau de rinçage. Cela réduit la consommation d’énergie nécessaire au chauffage des solutions chimiques ainsi que la consommation d’eau utilisée pour le rinçage.
Le capteur de conductivité de la série LDL détecte les différentes phases du process NEP.
- Produit
- Rinçage
- Produit alcalin
- Acide
Des capteurs de pression sont utilisés à l’entrée et à la sortie. Si la pression est trop élevée ou trop faible, le fluide peut entrer en contact avec l’air, ce qui risque de provoquer des turbulences indésirables et de la cavitation. Il est démontré que la cavitation augmente la consommation d’énergie électrique de la centrifugeuse.
Pour les décanteurs nécessitant une arrivée et une évacuation d’air, le débit d’air généré par la rotation peut être surveillé à l’aide d’un capteur de débit de la série SA. Le capteur détecte, par exemple, si l’arbre d’évacuation des solides est obstrué en raison des caractéristiques du produit. Le produit risque alors de pénétrer dans différentes zones du carter du décanteur. Le rotor peut ensuite finir par frotter contre le produit, ce qui entraîne une hausse de la consommation d’énergie et des pertes de produit.
Une mesure de débit supplémentaire avec les produits de la série ZJF (100 A, 200 A, 400 A) permet de visualiser clairement et d’optimiser les consommations à l’arrêt et en mode veille. Cette surveillance est importante, car l’absence de fluide dans le décanteur ne signifie pas nécessairement que celui-ci est éteint. Dans de nombreux cas, sa vitesse est simplement réduite afin qu’il puisse être de nouveau disponible le plus rapidement possible. Pour plus d’informations sur la série ZJF, veuillez contacter le centre de services au +32 2 588 88 33.
La surveillance et l’optimisation intelligentes des différentes ressources, associées au respect des réglementations environnementales, permettent non seulement de réduire l’empreinte CO₂, mais aussi d’améliorer la durabilité et d’optimiser l’« indicateur de maintenance » (KPI).
Analyse des valeurs mesurées
Chaque valeur mesurée, considérée séparément, ne permet pas de détecter un dommage imminent tant qu’elle reste dans les limites de tolérance. Seule une analyse complète de l’ensemble des valeurs mesurées permet de diagnostiquer à un stade précoce la moindre évolution de l’« état de santé » de l’installation. Pour cela, ifm propose la plateforme idéale : moneo.
Toutes les valeurs mesurées transmises via IO-Link y sont centralisées. Un jumeau numérique virtuel de l’installation est alors modélisé. Des algorithmes intelligents détectent les moindres écarts par rapport à l’état de fonctionnement normal et peuvent avertir rapidement l’exploitant de l’installation de l’apparition imminente d’un dommage. Les opérations de maintenance peuvent ainsi être réalisées de manière précise et ciblée, en fonction des besoins réels.
Cette approche préserve les ressources tout en évitant les arrêts imprévus des machines.
Affichage d’un décanteur et de ses capteurs sur le tableau de bord moneo
Intégration du système de décanteur
Vue d’ensemble du décanteur
Conclusion
Fort de plus de 50 ans d’expérience dans les technologies d’automatisation, d’une collaboration étroite avec ses clients et des résultats issus de ses propres recherches, ifm est en mesure d’établir de nouvelles références en matière de diagnostic continu des centrifugeuses. Grâce à des technologies conformes aux principes de l’Industrie 4.0, les dommages peuvent être détectés bien avant qu’ils ne s’aggravent.
Les points de fonctionnement non optimaux sont identifiés afin de permettre la mise en œuvre de mesures correctives. Les exploitants ont ainsi la certitude que leur installation est protégée de manière fiable contre les défaillances soudaines. ifm – close to you!
Packs de diagnostic prêts à l’emploi
Depuis 20 ans, ifm étudie de manière approfondie la surveillance des centrifugeuses par capteurs ainsi que l’analyse des données qui en résultent au sein de son propre centre de compétences de Rosenheim, la RTM Academy. Ce travail a abouti à la création de packs coordonnés permettant une surveillance continue et complète des décanteurs.