KI-basiertes Assistenzsystem für moneo
Die IIoT‑Plattform moneo ist ein dynamisch wachsendes Ökosystem, das sich kontinuierlich an Marktanforderungen und die Bedürfnisse der Nutzer anpasst. Eine neue Funktion in moneo, die ifm zur diesjährigen Hannover Messe vorstellt, ist das Assistenzsystem moneo Assistant.
Copyright: Gorodenkoff/Shutterstock.com Der moneo Assistant unterstützt Nutzer im Arbeitsalltag, indem er Fragen beantwortet, Funktionen erklärt, durch komplexe Abläufe führt und Informationen verständlich aufbereitet.
Gerade in modernen Produktionsumgebungen steigt der Bedarf, Informationen schnell zu bündeln, einzuordnen und effizient nutzbar zu machen. Der moneo Assistant ist genau für diese moderne Realität entwickelt worden. Er verbindet Wissen aus verschiedenen Quellen, erkennt Zusammenhänge automatisch und stellt benötigte Informationen in Sekunden bereit. Das leistungsstarke Assistenzsystem basiert auf moderner Large‑Language‑Model‑Technologie (LLM) und ist direkt im moneo IIoT Core integriert. Er unterstützt die Nutzer im Arbeitsalltag, indem er Fragen beantwortet, Funktionen erklärt, durch komplexe Abläufe führt und Informationen verständlich aufbereitet. Der moneo Assistant versteht dabei nicht nur natürlich formulierte Anfragen, sondern erfasst auch den jeweiligen Kontext, erkennt vorherige Arbeitsschritte, leitet relevante Zusammenhänge ab und kann bei Bedarf konkrete Aktionen direkt im System ausführen. Dadurch entsteht ein echter Dialog, der weit über ein einfaches Frage-Antwort-Prinzip hinausgeht.
Durch den neuen moneo Assistant wird die Bedienung der IIoT-Plattform intuitiver und die gesamte User Experience spürbar verbessert. Der Funktionsumfang des Assistenzsystems wird Schritt für Schritt erweitert. In den nächsten Ausbaustufen wird der moneo Assistant beispielsweise Arbeitsabläufe kreieren und Automationen anbieten können. Damit entwickelt er sich langfristig von einem Assistenzsystem hin zu einem nahezu eigenständig agierenden digitalen Agenten.