• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

AS-i spricht jetzt auch moneo

Mit dem moneo-kompatiblen AS-i-Master, den ifm jetzt vorgestellt hat, kommen nun auch Sensoren mit dem weit verbreiteten AS-Interface in den Genuss der vollen Funktionalität der IIoT-Plattform moneo. Über sie können die AS-i-Informationen im Dashboard angezeigt, verknüpft und verarbeitet werden. Die Daten stehen, wie aus moneo gewohnt, für die Anlagenüberwachung, Alarmmeldungen und weitere Analysen zur Verfügung.

Schritt für Schritt zur vernetzten Fabrik: moneo integriert AS-i-Master. Über das Edge-Gateway lassen sich IT- und Feldbus-Welt miteinander verknüpfen.

Verschiedene Einsatz-Szenarien verdeutlichen den Mehrwert, den die Kombination AS-i und moneo der Industrie aber auch Unternehmen der kritischen Infrastruktur bietet: In der Lebensmittelindustrie können die Schließzeiten von Hygieneventilen kontinuierlich überwacht werden. Die AS-i-Notauskette in Fertigungsumgebungen kann durch die Kombination sicherer AS-i-Controller und moneo-Dashboard abgesichert werden. Weitere Beispiele wären das Monitoring optischer Sensoren an einer Förderstrecke, oder die Überwachung von Ventilstellungen in einem Wasseraufbereitungswerk.

Die AS-i-Masterfamilie von ifm hatte bereits vor der Integration einen separaten IIoT-Port, das vereinfacht die Anbindung an die moneo-IIoT-Plattform. Die Ein- und Ausgänge des AS-i-Masters können im Dashboard als Instrument angezeigt werden, sie können Alarme auslösen und Nachrichten als E-Mail oder direkt aufs Handy senden. Außerdem können sie logisch verknüpft, im Zeitdiagramm analysiert oder in der Langzeitdatenbank gespeichert werden.

Das neue Mitglied der moneo-Familie erhöht die Anzahl bereits integrierter Komponenten, wie etwa IO-Link-Master, mioty-Basisstationen und VSE-Module zur Schwingungsüberwachung um ein weiteres, weit verbreitetes Feldbussystem, das seit Jahrzehnten weltweit standardisiert ist und in unzähligen Projekten eingesetzt wird.

Verdrahtet werden AS-i-Sensoren mit der patentierten Flachkabel-Durchdringungstechnik. Bei dieser Schnellverdrahtungstechnik hat jeder Teilnehmer zwei Kontaktschwerter (engl. „Vampire“), die den Kontakt zum 2-Leiter-Buskabel herstellen. Diese Technik erlaubt es, die Geräte in wenigen Sekunden werkzeuglos anzuschließen. Dem Anwender erspart dies Zeit und Installationsaufwand gegenüber der sonst üblichen Klemmenverdrahtung. Über die gelbe AS-i Leitung werden Daten und Energie übertragen. Der direkte Anschluss an das Steuerungsnetzwerk erfolgt dann über die üblichen Feldbusse (Profinet, Modbus, Ethercat, Ethernet/IP) – auf Wunsch auch mit funktionaler Sicherheit bis PLe oder SIL3. Mit Aufnahme des AS-Interfaces in das moneo-Ökosystem hat ifm eine nahtlose und umfassende Datenverbindung inklusive IO-Link und AS-i geschaffen.