• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Schnelle und einfache IO-Link-Konfiguration

Die neue Version von moneo configure free hat trotz der erweiterten Funktionen einen deutlich geringeren Ressourcenverbrauch als die Vorgängerversion.

Zur Hannover Messe stellt ifm die neue Version des IO-Link-Konfigurationstools moneo configure free vor. Der Einsatz des kostenlosen Tools wird mit der neuen Version noch einfacher, noch schneller und ist mit geringerem Ressourcenverbrauch verbunden.

Die IO-Link-Kommunikation von Sensoren und Aktuatoren hat den großen Vorteil, dass sich die Konfiguration einfach direkt über IO-Link erledigen lässt. Voraussetzung ist ein Konfigurationstool, das möglichst schnell und einfach zu bedienen ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn viele Geräte gleichzeitig konfiguriert werden müssen. In der neuen Version moneo configure free von ifm sind viele Neuerungen realisiert worden, die in der täglichen Arbeit deutliche Erleichterungen bringen. Die Verwaltung vieler Geräte gleichzeitig ist jetzt beispielsweise viel schneller möglich. Mit der Funktion Compare kann der Anwender beispielsweise die Parametrierung identischer Sensoren vergleichen. Außerdem ist jetzt ein GSDML-Generator, um GSDML-Dateien mit IO-Link Parametern anzureichern, direkt in configure free enthalten. Das Konfigurationstool ist nicht nur für Produkte von ifm geeignet, sondern arbeitet herstellerneutral. Anwender benötigen daher keine weiteren Tools für ihre IO-Link-Konfiguration.

Die neue Version hat trotz der erweiterten Funktionen einen deutlich geringeren Ressourcenverbrauch als die Vorgängerversion. Es ist weder Installation, Lizenzierung oder Login erforderlich. Der Verzicht auf laufende Hintergrunddienste, auch wenn die Software nicht aktiv ist, verringert den Fußabdruck zusätzlich. Mit der neuen Version von moneo configure free sind Anwender nicht nur sofort startklar, sondern auch deutlich schneller am Ziel.