You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00

SFH optimiert Werk mit IO-Link-Lösungen von ifm

Maschinenbau
Werkzeugmaschinen
Industrie 4.0
IIOT
Industrielle Kommunikation
IO-Link
Applikationsbericht

Das 1981 in Saint-Etienne (Frankreich) gegründete Unternehmen setzt auf einen wachsenden grünen Geschäftsbereich: Sogenannte „Metallskelette“ aus dem Tiefziehbereich werden zerkleinert, trocken geschleudert und dann verdichtet, die Schneidflüssigkeit wird wieder den Werkzeugmaschinen zugeführt. Kunden von SFH finden sich in der Luftfahrt-, Automobil- und Kosmetikindustrie. Seit 20 Jahren ist ifm der wichtigste Sensorenlieferant des Unternehmens und arbeitet eng mit diesem bei der Entwicklung seiner Maschinen zusammen.

2017 entschied SFH sich dafür, die Maschinen in seinem Werk weiter zu entwickeln und die Automatisierung zu optimieren: Der Fokus wurde damit auf Digital Manufacturing und Lösungen der Industrie 4.0 gelegt. Dazu setzt SFH IO-Link-Sensoren und -Master von ifm ein.

Die optischen Abstandssensoren O1D120 und O5D100 werden genutzt, um die Füllhöhe von zu verarbeitenden Metallspänen und anderen Maschinenabfällen zu messen und zu kontrollieren. Das Hydrauliksystem des Werks wurde mit PN7-Drucksensoren und TA-Temperatursensoren ausgerüstet.

Für die induktiven Sensoren IFT200 verwendet SFH IO-Link-Module vom Typ AL2401. Module vom Typ AL2330 werden zur Steuerung des Ventil-Terminals genutzt. Außerdem kommen ROP-Drehgeber mit IO-Link zum Einsatz. SFH verwaltet das neu bestückte Werk mit der ifm Software LR DEVICE, die einen Gesamtüberblick über alle Sensoren ermöglicht. Die Sensoren können aus der Ferne parametriert werden und gesammelte Informationen visualisieren. Dies ermöglicht eine zustandsorientierte Wartung der Maschinen.

Über SFH

SFH entwickelt und produziert Fluidsysteme und Systeme zur Spanbearbeitung. Bereits seit vielen Jahren arbeitet das Unternehmen eng mit ifm zusammen. Nun hat SFH beschlossen, seine Maschinen mit IO-Link-Sensoren und -Mastern auszustatten, um die Vorteile von IO-Link zu nutzen: einfache Parametrierung, schneller Austausch, Fernwartung und große Ersparnisse bei der Verdrahtung.

Über SFH

SFH entwickelt und produziert Fluidsysteme und Systeme zur Spanbearbeitung. Bereits seit vielen Jahren arbeitet das Unternehmen eng mit ifm zusammen. Nun hat SFH beschlossen, seine Maschinen mit IO-Link-Sensoren und -Mastern auszustatten, um die Vorteile von IO-Link zu nutzen: einfache Parametrierung, schneller Austausch, Fernwartung und große Ersparnisse bei der Verdrahtung.

Fazit

Durch die Ausstattung aller Maschinen mit IO-Link konnte SFH viele Vorteile für sich verbuchen. Die Verdrahtung und Inbetriebnahme der Maschinen benötigt 30 % weniger Zeit, als bisher. Die Daten jedes Sensors werden ausgelesen, was die Wartung und Ferndiagnose deutlich vereinfacht. IO-Link sorgt außerdem für mehr Flexibilität: Der Austausch von Sensoren und Aktuatoren ist deutlich einfacher als bisher. Die erforderlichen Parameter werden automatisch auf dem IO-Link-Master gespeichert und auf das neue Gerät übertragen.

Was ist Ihr Erfolg mit ifm?

Haben Sie eine interessante Applikation mit Hard- oder Software von ifm realisiert? Wie tragen unsere Sensoren dazu bei, Ihre Prozessabläufe zu optimieren? Erzählen Sie es uns! Gerne stellen wir Ihre Lösung vor und präsentieren Ihr Know-how einem breiten Publikum – selbstverständlich kostenlos.

IO-Link-Systeme von ifm

Punkt-zu-Punkt-Kommunikation mit IO-Link-Systemen von ifm

Führende Hersteller aus den Bereichen Sensorik, Aktuatorik und Steuerungstechnik haben IO-Link entwickelt. Gemeinsam wurde eine genormte und feldbusunabhängige Schnittstelle für die Automatisierung geschaffen, die dem Anwender eine Punkt-zu-Punkt Verbindung ohne Adressieraufwand bietet. Binäre Schalter, die in der Vergangenheit meist auf simple Schaltsignale oder Analogwerte beschränkt waren, haben sich zu intelligenten Sensoren entwickelt.

moneo configure: Die Parametriersoftware

Die App zum Parametrieren und Verwalten von IO-Link Geräten und ifm IO-Link Mastern. Integriertes, herstellerübergreifendes IODD-Management für zeitsparende Sensorparametrierung. Cockpit zur parallelen Darstellung von Parametern und Prozesswerten.

Die neusten Erfolgsgeschichten

Die inspirierenden Applikationsberichte, Case Studies und Videoberichte aus allen Industrien zeigen, wie unsere Kunden mit Lösungen von ifm erfolgreich Kosten einsparen. Gleichzeitig lassen sich dabei oft die Effizienz und der Funktionsumfang von Maschinen steigern.