You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Technologien
  2. io-key: Sensordaten zu jeder Zeit an jedem Ort einsehen

io-key – Sensordaten von kleinen dezentralen Applikationen zentral überwachen

Wäre es nicht praktisch auch entfernt liegende Applikationen im Griff haben?

io-key übermittelt die Daten der angeschlossenen Sensoren per Mobilfunknetz (NB-IoT oder 2G-Netz) in eine gesicherte Cloud, wo sie dem Nutzer in einem Dashboard übersichtlich aufbereitet jederzeit und an jedem Ort zur Verfügung stehen. Lange, teure und fehleranfällige Kabelstrecken zu entlegenen Sensoren sind damit ebenso Geschichte wie eine überdimensionierte, kostspielige Infrastruktur beim Einsatz weniger Sensoren.

Ihre Vorteile

Plug & Play Monitoring:
Sensorgestützte Anlagenüberwachung ohne Netzwerkplanung und Verkabelung.
Das Wichtige im Blick:
Empfangen Sie Alarme per Mail und SMS wenn ein Problem auftritt.
Einfache Inbetriebnahme:
Eine Stromversorgung und die Verfügbarkeit eines GSM-Netzes – mehr benötigt io-key nicht

Hohe Flexibilität:
Freie Wahl des Montageortes – dank IP65 auch im Außenbereich. Freie Auswahl aus einer Vielzahl an IO-Link-Sensoren für jeden Einsatzzweck.

Effizient:
Geringe Kosten im Vergleich zu anderen industriellen Cloud-Lösungen.

Sparen Sie Zeit und Geld bei der Installation

Mit io-key entscheiden Sie sich vom ersten Moment an für eine einfach zu handhabende, aber dennoch leistungsstarke Form des Monitorings von Prozessen und Anlagen. Eine Stromversorgung und die Verfügbarkeit eines GSM-Netzes – mehr benötigt io-key nicht, um die Daten der angeschlossenen IO-Link-Sensoren an die Cloud zu übermitteln. Die aufwändige Anbindung ans Firmennetzwerk oder an eine Steuerung entfällt.

  1. Mit Stromversorgung verbinden
  2. Bis zu 2 IO-Link fähige Sensoren anschliessen 
  3. Registrieren! Fertig!

Komfortabel: Alarmfunktion per Mail und SMS, automatische Berichte

Im übersichtlichen Dashboard kann der Anwender mit wenigen Mausklicks Grenzwerte für die angebundenen Sensoren einstellen. Werden diese über- oder unterschritten, wird der Anwender per Mail oder SMS alarmiert. Zudem können sämtliche Daten automatisiert zu Berichten zusammengefasst und exportiert werden.

Leistungsstark: robustes Gehäuse, vielfältige Sensorauswahl

Ob in staubiger Umgebung oder im Freien: io-key ist dank Schutzklasse IP65 für jedes Einsatzszenario bestens gewappnet. Dank zweier Sensor-Anschlüsse lassen sich zahlreiche Monitoring-Szenarien realisieren. Dazu hält ifm eine große Vielzahl an IO-Link-Sensoren bereit.

Wie oft benötigen Sie die Daten des Sensors?

Bis zu 4 unterschiedliche Intervalle sind möglich:

  • 1 mal am Tag →  Für tägliche Abfragen wie z.B. Füll oder Grenzstände.
  • Jede Stunde  →  Zum Beispiel bei der Überwachung von Zuständen oder Temperaturwerten.
  • Jede Minute →  Für häufige Abfragen wie z.B. bei Positions- oder Prozesswerten.
  • Alle 10 Sekunden  →  Ideal für kritische Abfragen wie z.B. bei predictive Maintenance.

Den zu Ihren Anwendungen passenden Datentarif finden:

Datentarife anschauen

So einfach kann das Monitoring dezentraler Prozesse und Anlagen sein:

Durchflussüberwachung an Pumpstationen

Mit dem io-key lässt sich die ordnungsgemäße Pumpfunktion abseitsgelegener oder mobiler Pumpstationen jederzeit im Blick halten. Per Alarmfunktion werden Abweichungen vom Sollwert unmittelbar gemeldet, sodass schnell reagiert und die gewünschte Pumpleistung wiederhergestellt werden kann.

Füllstandmessung an Behältern

Futtersilos, Tanks für Druckertinte oder Betonzusatzstoffe haben eines gemeinsam: Sie sollten aufgefüllt werden, bevor sie komplett entleert sind. Lieferanten, die Ihre Tanks beim Kunden mit io-key versehen, können eine zuverlässige unterbrechungsfreie Produktversorgung garantieren. Hat der Füllstand ein definiertes Level erreicht, kann die Logistik automatisch die Neubefüllung anstoßen. Ein echtes Plus in der Servicequalität!

Predictive Maintenance an entlegenen Maschinen

Ventilatoren an dezentralen Kühlhäusern oder Lagerstätten können per io-key ebenso überwacht werden, wie entlegene Motoren oder Pumpen, etwa in der automatisierten Landwirtschaft. Lagerschäden, Unwuchten und ähnliche Anzeichen für einen baldigen Maschinenschaden werden per Schwingungssensor detektiert und per io-key ans zentrale Dashboard gemeldet. So werden wichtige Arbeitsprozesse nicht ungeplant unterbrochen, oder die Produktqualität bleibt durch konstante Lagerbedingungen gewahrt.

Noch nicht überzeugt?

Bisher war es sehr zeitaufwändig und teuer entlegende Anlagenteile zur Überwachung mit Sensorik auszustatten um die Signale anschliessend analysieren zu können.

In diesem Video erklärt der zuständige Produktmanager Herr Michael Strauss wie einfach und schnell man das mit dem io-Key realisieren kann.