Auch in diesem Jahr hat das Magazin FOCUS gemeinsam mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu.com „Deutschlands beste Arbeitgeber“ gekürt. Die ifm-Unternehmensgruppe hat es dank der positiven Mitarbeiterbewertungen im Branchenranking auf Platz 1 geschafft.
Im Branchenvergleich (Elektro und Elektronik) konnte sich die ifm-Gruppe von Platz 24 in 2017, Platz 8 in 2018 und Platz 3 in 2019, in diesem Jahr erneut verbessern und den Siegerplatz belegen.
Im Gesamtranking erreicht das Unternehmen Platz 55 von insgesamt 1000 bewerteten Unternehmen. Somit gehört ifm aus Sicht der Mitarbeiter zu den 100 besten Unternehmen. Zum Vergleich: im letzten Jahr belegte die ifm-Gruppe im Gesamtranking Platz 93 von 1000.
"Zufriedene Mitarbeiter sind immer noch die besten Botschafter, wenn es darum geht, das weitere Wachstum von ifm mit neuen ifm'lern sicherzustellen“, so Herr Steffen Fischer, Zentral Geschäftsführer Personal der ifm-Unternehmensgruppe.
Jetzt bei ifm bewerben: