1. Startseite
  2. News
  3. Es geht los: Start Hannover Messe 2018

Es geht los: Start Hannover Messe 2018

Am 23.04.2018 öffnete die Hannover Messe 2018 ihre Pforten. Vom 23. bis 27. April 2018 ist die ifm-Unternehmensgruppe in Halle 9 Stand D36 zu finden.

Die damalige Bundesministerin für Wirtschaft und Energie und die Delegation aus dem Wirtschaftsministerium lassen sich auf der Hannover Messe 2017 von Michael Marhofer und Volker Jahns das Messeexponat zum Thema Augmented Reality erklären.

Pünktlich um 9 Uhr startete die Hannover Messe 2018 - in Halle 9 Stand D36 können sich die Kunden der ifm-Unternehmensgruppe sowohl auf Produktneuheiten als auch die virtuelle Fabrik freuen. 

Hier finden Sie weitere Infos zur Hannover Messe 2018.

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Auf TwitterInstagram und Facebook können Sie das Messegeschehen verfolgen.

Virtuelle Fabrik auf dem ifm-Messestand

Bereits im letzten Jahr begeisterte die virtuelle Fabrik die Messebesucher als auch die Politik - die damalige Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypries, beschäftigte sich eingehend damit. In diesem Jahr neu mit dabei: Eine Maschinenanlage zur Felgenherstellung. Vom Alu‑Block bis zur fertigen Felge können Besucher den Prozess der Herstellung nachverfolgen und die 22 verbauten Sensoren von ifm in Aktion erleben. Die 6 m lange, 3 m breite und knapp 2 m hohe Anlage kann durch die Smartphone-Kamera in 1-zu-1 Maßstab betrachtet werden. Sie ist vollanimiert und interaktiv!
Im Gegensatz zum Vorjahr ist die virtuelle Fabrik nun nicht mehr raumgebunden. Die 3D-Modelle können an beliebiger Stelle präsentiert werden und sorgen so für deutlich mehr Flexibilität im Kundengespräch.

ifm ist Teil der Guided Tour

Finden Sie hier weitere Infos zu den Guided Tours.

ifm-orangeBikeChallenge 2018

Schon der Weg zur Messe war ifm-orange gesäumt - um eine virale Aufmerksamkeit zu generieren, wurden mehrere komplett orange lackierte Fahrräder rund um das Messegelände, an messespezifischen Verkehrsknotenpunkten verteilt und via Social Media kommuniziert. Die knalligen ifm-Fahrräder sollen im Stadtbild einen ungewöhnlichen Fremdkörper inszenieren. Mit Hilfe dieser Guerilla-Maßnahmen soll eine hohe Aufmerksamkeit im Stadtbild erwirkt werden, die sich von anderen Mitbewerbern effektiv abgrenzt.

Eines der Produkt-Highlights der Hannover Messe 2018: Der Smart Valve Sensor

Was treibt den Menschen sein Leben lang an? Die Neugier, Verborgenes zu entdecken... Jeder von uns hat als Kind doch mal getestet, ob und wann genau das Licht im Kühlschrank aus geht. Bei solchen Experimenten in den eigenen vier Wänden können wir Ihnen nicht unter die Arme greifen, aber für die Industriearmaturen haben wir die passende Lösung parat. Mit unserem intelligenten Ventilsensor wird die Ventilbewegung mithilfe von IO-Link digitalisiert.

Neugierig geworden? Hier gibt es alle Informationen.