Neuer Firmensitz für ifm in Singapur
Bei der Einweihung des neuen Firmensitzes der Niederlassung Singapur: Martin Buck, Vorstandsvorsitzender ifm, Manohar Khiatani, Singapore Economic Development Board, Christoph von Rosenberg, Finanzvorstand ifm, Christoph Hallier, Deutsche Botschaft Singapur, Dr. Tim Philippi, AHK Singapur, Björn Ostertag, Geschäftsführer ifm electronic Asia (vlnr).
Das Wachstum der ifm-Unternehmensgruppe ist in praktisch allen Märkten weltweit zu spüren. Am Standort Singapur, der für den asiatischen Raum sehr wichtig ist, hat ifm jetzt ein neues Firmengebäude eingeweiht, das die bisher verfügbare Fläche verdoppelt.
Die Tochtergesellschaft ifm electronic Asia Pte. Ltd. in Singapur wurde 2010 mit zehn Mitarbeitern gegründet. Inzwischen sind fast 100 Beschäftigte hier tätig, die Produktion arbeitet im Zwei-Schicht-Betrieb. Der ursprüngliche Firmensitz war zu klein geworden, weswegen 2019 entschieden wurde, ein neues Gebäude zu beziehen. Am 22.06.2022 wurde in Beisein von Martin Buck, Vorstandsvorsitzender der ifm-Unternehmensgruppe, und Christoph von Rosenberg, Finanzvorstand, das neue Gebäude feierlich eingeweiht.
Dadurch, dass nun deutlich mehr Platz zur Verfügung steht, können sowohl Produktion als auch Logistik effizienter arbeiten. So ist etwa der Materialfluss in der Produktion optimiert, der Einsatz von AGVs (Automated Guided Vehicles) und digitale Produktionsplanung sind für die Zukunft geplant. Auch Lager und Versand sind so ausgelegt, dass in Zukunft automatisierte Konzepte umgesetzt werden können. Die Qualitätskontrolle im Wareneingang ist direkt in das Lager integriert, was zu einer höheren Effizienz beiträgt. Weitere Flächen stehen für Forschung und Entwicklung sowie den Kundenservice zur Verfügung. Und auch die Sozialräume sind im neuen Gebäude wesentlich großzügiger gestaltet. „Von den rund 10.000 m2 des neuen Gebäudes sind aktuell etwas mehr als die Hälfte belegt – es bleibt also noch ausreichend Platz für zukünftiges Wachstum“, so Björn Ostertag, Managing Director ifm Singapur. „Die Mitarbeitenden und das Management der ifm electronic Asia haben die Herausforderungen der Covid-19-Pandemie mit großem Engagement gemeistert. Die Eröffnung des neuen Standortes ist sichtbares Zeichen dieses Einsatzes.“