ifm realisiert Neubau am Standort Tettnang-Bechlingen
Im Dezember begannen die Bauarbeiten für ein neues Firmengebäude der ifm-Unternehmensgruppe in Tettnang-Bechlingen. In dem Neubau werden der Betriebsmittelbau und ein Teil des Ausbildungsbereichs des Elektronikherstellers unter einem Dach zusammengefasst.
Der Startschuss für den Neubau ist gefallen, die Vorarbeiten sind abgeschlossen, jetzt geht's los mit den Bauarbeiten für das moderne Firmengebäude, das Platz für rund 200 Mitarbeitende im Tettnanger Gewerbegebiet Bechlingen bieten wird.
Mit der Investition in das neue Betriebsgebäude unterstreicht ifm das Bekenntnis zur Region Bodensee. Auf geräumigen 7.600 Quadratmetern Nutzfläche entsteht im Gewerbegebiet Bechlingen ein modernes zweigeschossiges Betriebsgebäude, das Platz für rund 200 Mitarbeitende der Abteilungen Betriebsmittelbau und Ausbildung bieten wird. Der Bauplatz liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Produktions- und Entwicklungsstandort des Unternehmens
Mit dem Neubau will das Unternehmen alle Bereiche des Betriebsmittelbaus an einem Standort bündeln. Bisher waren die Teams auf zwei Standorte verteilt – in Kressbronn und Langenargen. Durch die Zentralisierung werden Arbeitsprozesse optimiert und die Schlagkraft der Abteilungen erhöht.
Von der Erweiterung profitieren außerdem die Auszubildenden des Unternehmens. In dem modernen Gebäude finden sie alle Einrichtungen für eine hochwertige Ausbildung in den Bereichen Elektronik und Mechanik an einem Ort – optimale Voraussetzungen für ihren zukünftigen Start ins Berufsleben.
Die regionale Verbundenheit zeigt ifm auch bei der Umsetzung: Als Generalübernehmer konnte mit der Georg Reisch GmbH & Co. KG ebenfalls ein Unternehmen aus der Region gewonnen werden. Der Baubeginn hat mit ersten Erdbauarbeiten bereits begonnen, bezugsfertig soll das Gebäude Anfang 2027 sein.