1. Startseite
  2. News
  3. DP2200 mit iF Design Award ausgezeichnet

DP2200 mit iF Design Award ausgezeichnet

Das Threshold Display DP2200 von ifm wurde mit dem iF DESIGN AWARD ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 09.03.2018 in der BMW-Welt in München statt.

Das Industriedesign-Team zusammen mit dem Projektteam bei der Preisverleihung (v. l. n. r.): Arthur Homa, Volker Grein, Martin Schmidt, Linda Schmidt, Joachim Uffelmann, Philipp Karlin - leider nicht auf dem Bild Christoph Stratmann und Hans-Jörg Huber.

Das Threshold Display DP2200 bietet Kunden die Möglichkeit, Prozesswerte von Sensoren in industriellen Anlagen zu visualisieren. Diese Sensoren sind meist unzugänglich und uneinsehbar verortet. Das Display kann deshalb vom Nutzer durch seine kompakte Bauform dort verbaut werden, wo es bestmöglich erreichbar und einsehbar ist. Besonders eindringlich ist das LED-Interface durch einen Rot-Grün-Farbumschlag, was unmissverständlich auf kritische Situationen hinweist.

Die Anzeige ist so gestaltet, dass sie durch den transluzenten Kunststoff hindurchscheint. Ein weiterer Vorteil des Displays ist die Bedienung. Die federnden Drehscheiben des Interfaces operieren magnetisch, weshalb sie außerhalb der Dichtflächen liegen und dem Display somit eine hohe Schutzklasse ermöglichen. Darüberhinaus erfährt der Nutzer durch die Federung ein hervorragendes haptisches Feedback. Über diese Tasten kann Einfluss auf die schwer erreichbar verbauten Sensoren genommen werden.

Kurz: Das DP2200 ist Industrie 4.0 zum Anfassen in ifm Corporate Design: intuitiv, kompakt und innovativ.

Der iF DESIGN AWARD
Seit 65 Jahren ist der iF DESIGN AWARD international anerkanntes Markenzeichen für ausgezeichnete Gestaltung. Er prämiert Gestaltungsleistungen aller Disziplinen: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Service-Design/UX, Architektur und Innenarchitektur sowie Professional Concept.