You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00

Ausbildungsstart 2022: ifm begrüßt 50 Azubis und dual Studierende

31.08.22

Im September ist es wieder so weit: Ein neues Lehrjahr bzw. Semester startet und ifm begrüßt die Neuzugänge. An den Einführungstagen ist genug Zeit zum Kennenlernen – sowohl der Unternehmensgruppe als auch untereinander.

Standort Bodensee

Ausbildungsstart an den Bodensee​-Standorten

Am 1. September 2022 findet wieder die Einführungsveranstaltung für neue Azubis und dual Studierende in der Festhalle Kressbronn statt. In diesem Jahr starten 43 Personen bei ifm am Bodensee ins Berufsleben. Zunächst stellt sich der Betriebsrat vor sowie alle Ausbilderinnen und Ausbilder. Sie erläutern die wichtigsten Informationen zur ifm-Unternehmensgruppe und geben eine erste Sicherheitsunterweisung. Das Wichtigste zum Anfang ist natürlich das gegenseitige Kennelernen, was direkt von Tag eins an begonnen werden kann.

Direkt am 5. September stehen auch schon die traditionellen Seminartage an. Es geht für die Azubis für zwei Tage auf den Schlosshof nach Schelklingen, während derer das Teambuilding gefördert und die ifm-Organisationen näher kennengelernt wird. Vom 21. bis zum 23. September sind die Studierenden dran.

Standort Essen

Ausbildungsstart in Essen

In Essen findet die Einführung für neue Azubis am 1. und 2. September statt. Sieben Personen starten dann am 5. September in den Fachbereichen ihre Ausbildung. Wie auch in Tettnang werden die neuen Azubis nach einer Sicherheitsunterweisung gebührend begrüßt. Die Ausbildenden stellen sich vor und alle Azubis erhalten einen Paten aus einem höheren Lehrjahr. An den Einführungstagen gibt es verschiedene Kennenlernrunden, sodass direkt die ersten Kontakte geknüpft werden können.

Standort Siegen

Ausbildungsstart bei statmath in Siegen

Erstmalig startet auch ein Auszubildender bei der statmath GmbH, die elf Jahre nach ihrer Gründung nun ein Ausbildungsbetrieb ist. Die Ausbildung nennt sich Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und ist zum 1. August 2022 gestartet. Bennet Jayden Tröps (siehe Bild) erzählt: „Der familiäre Umgang bei statmath, zusammen mit Rückenwind durch ifm, hat mir schon beim Vorstellungsgespräch so gefallen, dass ich stolz darauf bin, hier meine Ausbildung zu starten. Die beiden Chefs direkt von Beginn an zu duzen und der lockere Umgang untereinander: Einfach ein entspanntes Umfeld, indem man viel lernen kann und vor allem gerne arbeiten geht.“

Viel Erfolg und Freude beim Karrierestart wünscht ifm!