70 Azubis und dual Studierende starten Laufbahn bei ifm
Zum 1. August und 1. September 2024 starteten 70 junge Köpfe ihre berufliche Laufbahn bei ifm. Am Firmensitz in Essen sowie an den Standorten in Tettnang am Bodensee und in Siegen werden 46 Auszubildende und 24 dual Studierende ausgebildet. Auf die Berufseinsteiger:innen wartet nun eine abwechslungsreiche Zeit.
Azubis - Bodensee
Die meisten Auszubildenden zählt der Produktionsstandort in Tettnang am Bodensee: 28 Auszubildende und 23 Studierende starteten ihre Laufbahn mit einer Auftaktveranstaltung in der Kressbronner Festhalle. Im Rahmen der Veranstaltung wurden die letzten organisatorischen Dinge abgearbeitet, auch das gemeinsame Kennenlernen, beispielsweise durch verschiedene Spiele, stand im Vordergrund. Außerdem standen auch Themen wie die Sicherheitsunterweisung sowie die Vorstellung des Betriebsrates und der Jugend- und Ausbildungsvertretung auf der Tagesordnung.
Azubis - Siegen
ifm stellt mit dem Ausbildungsstart aber nicht nur in Baden-Württemberg die Weichen für die Zukunft: Am Standort in Siegen beginnen neben sechs Auszubildenden auch zwei Fachinformatiker für Digitale Vernetzung und vier Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung ihre Laufbahn. In den ersten Wochen erwartet sie ein Workshop mit den Lern-Coaches des Abensberger Unternehmens Genialico. Dort lernen die neuen Kolleginnen und Kollegen allerhand rund um Motivation, Lernstrategien, Konzentration und Lernorganisation. Außerdem erwartet sie eine Azubi-Schnitzeljagd, in der verschiedene Rätsel in den unterschiedlichen Abteilungen in Siegen durchlaufen werden.
Azubis - Essen
Patinnen und Paten aus älteren Ausbildungsjahrgängen
Am ifm-Firmensitz in Essen nehmen nun sechs Azubis und ein dualer Student ihre Tätigkeit auf. Die ersten Stunden stehen im Zeichen der Einführungstage, auch dort liegt neben der Sicherheitsunterweisung der Fokus auf dem gegenseitigen Kennenlernen. Eine Besonderheit sind dabei die Patinnen und Paten aus den älteren Jahrgängen, die gerade zu Beginn wichtige Orientierung und Halt geben.