1. Startseite
  2. News
  3. ifm stellt aus: IO-Link Anwender Workshop von 08. bis 11. April in Graz/Linz/Bregenz!

ifm stellt aus: IO-Link Anwender Workshop von 08. bis 11. April in Graz/Linz/Bregenz!

Von 08.-11.04. findet in Graz, Linz oder Bregenz unser IO-Link Workshop statt.

Im Zuge des Workshops beantworten unsere Mitarbeiter Fragen rund um die IO-Link-Technologie. Ziel ist es, interessierten Unternehmen einen Überblick und Grundwissen zum Thema IO-Link zu vermitteln.

Während dieses Workshops werden u.a. folgende Punkte besprochen:

  • Wo liegen die Vorteile von IO-Link für den Anwender?
  • Was muss beim Einbinden beachtet werden?
  • Praktische Vorführung von IO-Link-Funktionen
  • Einbindung von IO-Link in S7 und TIA-Portal

Neben der Verpflegung erhält jeder Teilnehmer ein IO-Link-Starterkit kostenlos dazu!

Wir laden Sie herzlich ein, am Workshop teilzunehmen. Senden Sie uns einfach bis spätestens 18.03.2019 eine E-Mail, mit Angabe des gewünschten Ortes, an customerinfo.at@ifm.com oder füllen Sie das u.a. Formular aus und melden Sie sich an.
Und dann auf nach Graz, Linz oder Bregenz!  

Gebühr: 295,-€ inkl. Schulungsunterlagen, Mittagstisch und IO-Link Starterkit!

Zum Formular