Presencia de aceite en el aire
Para evitar que se acumule aceite en la punta del sensor, es importante instalarlo en la tubería de manera que sea posible el drenaje del aceite a lo largo de la punta hasta la pared de la tubería. En el caso de una tubería horizontal, el sensor se debe montar desde abajo en lugar de desde arriba.
Diferencias de temperatura

Si existe una diferencia significativa entre la temperatura de los fluidos y la temperatura ambiente, se deberá montar la tubería en una ubicación central con el objetivo de reducir la influencia de la temperatura ambiente en la punta del sensor. Para ello ofrecemos sensores con distintas longitudes de punta de medición.
Depósitos en la punta del sensor

Los depósitos y el hollín afectan a la transferencia de calor, por lo que se deben evitar. Si no es posible eliminar por completo la presencia gradual de contaminación mediante filtros, podría resultar útil una limpieza periódica de la punta del sensor con un paño.
Concentraciones de glicol
Según la concentración de glicol variarán las propiedades térmicas, las cuales afectan a la evaluación de la señal de medición. La curva característica del glicol registrada por los sensores está calibrada al 35 %; si se producen desviaciones de este valor, será necesario un proceso de aprendizaje.