You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Sensor de conductividad LDL
  2. Tecnología

Sensores LDL: tecnología

La conductividad mide la capacidad de una sustancia de conducir una corriente eléctrica, y depende del número de iones libres (sales, ácido, lejía) en un fluido y de la temperatura del mismo. Cuantos más iones libres, más alta es la conductividad. Normalmente, un sensor de conductividad consta de dos placas de metal que están en contacto con el fluido. Si se colocan dos electrodos en un fluido conductor y se aplica un voltaje, fluye una corriente.

Los iones cargados positivamente (cationes) se mueven hacia el electrodo cargado negativamente, mientras que los iones cargados negativamente (aniones) se mueven hacia el electrodo cargado positivamente. Cuantos más iones libres haya en el fluido y mayor sea la conductividad eléctrica del fluido, mayor será la corriente.

La unidad del SI para la conductividad es Siemens por metro (S/m). La siguiente imagen muestra los valores de conductividad de algunos fluidos comunes.


Existen dos métodos para medir la conductividad: galvánico e inductivo. El método escogido dependerá de la conductividad del fluido, de su corrosividad y de la cantidad de sólidos en suspensión.

Sensores de conductividad galvánicos (LDL1xx)

Al igual que otros sensores de conductividad de medición directa, el sensor de conductividad galvánico de ifm tiene dos electrodos metálicos. La diferencia en nuestro diseño reside en que la carcasa del sensor y el tubo metálico sirven como primer electrodo, y la punta metálica del sensor, como segundo electrodo.

Entre la punta del sensor y la unión roscada de la carcasa se aplica una tensión y se mide el flujo de corriente.

Sensores de conductividad inductivos (LDL2xx)

Un sensor de conductividad inductivo consta de dos bobinas metálicas con devanado de alambre alojadas en un cuerpo de plástico (los productos de ifm utilizan PEEK). La primera bobina (bobina transmisora) genera una tensión eléctrica en el fluido. Dependiendo de la conductividad del fluido, se produce una corriente alterna. Esta genera en la segunda bobina (bobina receptora) un campo magnético alterno proporcional a la conductividad del fluido.

La medición inductiva de la conductividad ofrece varias ventajas:

  • Alta resistencia a la corrosión gracias a la punta PEEK.
  • Inmune a los sólidos del fluido siempre que el canal de medición no esté obstruido.
  • No se ve afectada por los fluidos con alta conductividad.

Influencia de la temperatura

La conductividad de un material depende particularmente de la temperatura, aproximadamente, 1...5% por °C. Todos los sensores de conductividad tienen un sensor de temperatura incorporado para compensar los cambios de temperatura en el fluido.

Posición de los sensores de temperatura en el LDL200 (izquierda) y el LDL100 (derecha)

Sensores LDL: características adicionales

En los borneros y prensaestopas puede entrar humedad, siendo este a menudo uno de los problemas de los sensores instalados en zonas húmedas. La gama LDL reduce los fallos gracias al transmisor "todo en uno" con IP68/IP69K. Los sensores cuentan con una carcasa cerrada de acero inoxidable, una punta de medición PEEK y no tienen ni bornero ni prensaestopas.

Todos los sensores de conductividad LDL vienen con un certificado de fábrica y están listos para su funcionamiento. Con el número de serie del sensor podrá descargar el certificado de fábrica gratuito de nuestra web.

Gracias a IO-Link, los sensores también se pueden calibrar en el campo con el parámetro Calibration Gain (CGA) y una solución estándar o de referencia.

La gama LDL con carcasa cerrada y conexión estándar M12.