Der AS-i Tuner: optimale Einstellung, höhere Sicherheit, längere Leitung.
 
 

 
Verbesserte Datenübertragung, Diagnose durch optimierten Busabschluß.

  • Permanente Überwachung der Telegrammqualität, Anzeige kritischer Zustände mit LED-Ampel.

  • AS-i Tuner: Aktiver Busabschluß mit Teach-In Phase zur Anpassung an AS-i Netzwerke.

  • Geräte mit Schutzart IP 67 zur direkten Feldmontage am Ende der AS-i Leitung.

  • Gemischter Einsatz mit Repeatern möglich, Gesamtlänge bis 750 m.

  • Einfache Montage mit Flach- oder Rundkabel-Unterteil.


  • Einführung
    Die Kommunikation eines AS-i Netzwerkes läßt sich durch die Beschaltung eines passenden Abschlußwiderstand wesentlich verbessern. Dieser besteht aus einem induktiven, ohmschen und kapazitiven Anteil. Daraus resultiert der Effekt, ein AS-i Netzwerk mit mehr als 100 m Leitungslänge betreiben zu können. Da bei AS-i flexible Baum-, Ring-, Stern- und Linienverdrahtungen möglich sind, gibt es dazu keine genauen Regeln. Empirische Messungen bei verschiedenen Anordnungen haben ergeben, daß an vielen Netzen bis zu 250 m erreicht werden können.
    Der AS-i Tuner wird am wirksamsten am Ende der AS-i Leitung montiert, die am weitesten vom AS-i Netzteil entfernt ist. Der AS-i Tuner besitzt einen Mikroprozessor, der eine Qualtitätsbewertung des AS-i Netzes vornimmt und auf Knopfdruck die Impedanz entsprechend einstellt.

    Typische Applikationen:
  • Einsatz am Ende einer Leitung, wenn mehr als 100 m AS-i Kabel verwendet werden sollen.

  • Bei verschachtelten Anordnungen am weitesten entfernt vom AS-i Netzteil montieren.

  • Höhere Sicherheit gegen Störungen bei Safety-at-Work Applikationen.

  • Wenn gehäuft fehlerhafte Telegramme auftreten, ohne daß die Ursache erkennbar wäre.

  • AS-i Leitungsverlängerung mit Repeatern auf bis zu 750 m zwischen zwei Slaves.


  • Grundfunktion des AS-i Tuners
    Der AS-i Tuner baut auf der bewährten EMS Classic-Line Familie auf. Die bekannten Flach- oder Rundkabel-Unterteile können weiter verwendet werden. Die AS-i Spannung liegt zusätzlich auf einer M12-Buchse. Die Abstimmfunktion (Tuning) erfolgt nicht automatisch, sondern wird mit der Teach-In Taste gestartet. Hierdurch wird die Busabschlußimpedanz so lange verändert, bis die AS-i Kommunikation optimal ist. Dies kann sinnvoll sein beim Einsatz von Safety-at-Work Applikationen, bei Busleitungslängen von mehr als 100 m oder beim Einsatz von geschirmter Busleitung.

    Busdiagnose mit dem AS-i Tuner
    Der AS-i Tuner beinhaltet eine Bus-Diagnose mit qualitativer Anzeige der Kommunikation und ist daher besonders bei schwierigen Verhältnissen und zum Serviceeinsatz geeignet. Die drei LEDs arbeiten nach dem Ampelprinzip (rot/gelb/grün) und symbolisieren die Betriebsreserve des Datenaustausches. Nach Drücken der TUNE-Taste sollte sich die Qualität derart verbessern, daß nur noch die grüne LED leuchtet.

    Leitungsverlängerung mit Repeatern
    Mit AS-i Repeatern und dem Tuner können wesentlich größere Entfernungen überbrückt werden. Statt um 100 m wie bisher, erweitert sich die Länge um bis zu 200 m gegenüber der klassischen AS-i Verdrahtung (s. Skizze unten). In jedem Fall sollte eine Busdiagnose zur Bestimmung der Telegrammqualität vor und nach der Montage des Tuners erfolgen.

    AC1146 - AS-i Tuner ClassicLine 90, aktiv
    AC2215 - AS-i Repeater SmartLine IP20
    AC1216 - AS-i 2,8 Ampere IP20