Lada sin costo 01-800-813-4363

FAQ - Preguntas y respuestas

Los vídeos FAQ dan respuesta a las preguntas más frecuentes sobre productos y aplicaciones. Asimismo se presentan interesantes aplicaciones.

1. ¿Cómo funcionan las barreras fotoeléctricas de seguridad en la supervisión de zonas de peligro?2. ¿Cómo detectan los detectores capacitivos el nivel a través de la pared de un depósito?3. ¿Qué sensores de nivel son adecuados para la detección de fluidos viscosos o adherentes?4. ¿Qué sensores permiten el transporte íntegro y regular de productos mediante vacío con un brazo de robot?5. ¿Qué posibilidades de indicación ofrece el manómetro electrónico de presión PG2xxx?6. ¿Cómo se garantiza la estanqueidad óptima en los conectores de la gama ecolink?7. ¿Qué sensores de temperatura se pueden conectar al convertidor de señales de medición TP3xxx (transmisor de cabezal)?8. Preguntas frecuentes y respuestas sobre IO-Link9. Para resolver dudas sobre nuestro e-shop, haga clic aquí.10. ¿Qué posibilidades ofrecen los sets de fijación modular de ifm?11. ¿Qué utilizo: un sistema de reflexión directa, un sistema réflex o una barrera fotoeléctrica?12. ¿Cuál es el lugar de montaje correcto del detector de vibraciones efector octavis?13. ¿Cómo se utiliza y actualiza el software FDT-Container?14. ¿Cuántos cabezales de lectura/escritura se pueden conectar a la unidad de evaluación RFID DTE100?15. ¿Cómo puedo hacer el cálculo para saber si un sensor de caudal funciona con la cantidad de caudal existente?16. ¿Cómo se puede establecer una conexión TCP/IP con los sensores de ifm con interfaz Ethernet (O2D, O3D, O2I, VSE)?17. ¿Cómo puedo saber cuál es la leva de conmutación adecuada para mis accionadores giratorios?18. ¿Para qué se utilizan el detector de contornos O2D y el sensor para inspección de objetos O2V?19. ¿Es posible conectar cortinas o barreras fotoeléctricas de ifm al bus AS-i? ¿Cómo se hace?20. ¿Los detectores de seguridad de ifm deben ser sometidos a pruebas?21. ¿Se pueden conectar detectores de seguridad por impulsos a unidades de evaluación de la competencia?22. ¿Qué tipo de iluminación se puede utilizar como baliza de señalización de muting con los relés de seguridad G2001S?

1. ¿Cómo funcionan las barreras fotoeléctricas de seguridad en la supervisión de zonas de peligro?
Respuesta:
Las barreras fotoeléctricas de seguridad son dispositivos de protección fotoeléctricos multihaz cuya finalidad es parar de forma inmediata los movimientos peligrosos en una máquina. Para ello, el emisor y el receptor son instalados en la zona de acceso al área de peligro para detener la instalación en caso de interrupción del haz de luz. Esto se lleva a cabo con la correspondiente unidad de evaluación y sus contactos relé.


2. ¿Cómo detectan los detectores capacitivos el nivel a través de la pared de un depósito?
Respuesta:
Los sensores de nivel de los tipos KQ/KG/KI son capaces de detectar niveles a través de paredes de plástico. El sensor con el nuevo concepto de manejo de ifm puede ser ajustado de tal forma que la pared de plástico sea omitida. De este modo, el sensor solamente detecta el fluido que se encuentra dentro del depósito. Mediante el ajuste con el depósito lleno se pueden omitir también los residuos de líquidos.


3. ¿Qué sensores de nivel son adecuados para la detección de fluidos viscosos o adherentes?
Respuesta:
El sensor de nivel LMT se adecua perfectamente a la detección de fluidos viscosos, en polvo o con sustancias sólidas, como por ejemplo el ketchup o los aceites vegetales. Gracias a su diseño aséptico, es ideal para la industria alimentaria y está homologado según EHEDG/3A. El equipo funciona según el procedimiento de espectroscopia de impedancia, examinando el comportamiento eléctrico de los fluidos que se van a controlar en un rango de frecuencia entre 50 y 200 MHz. Los distintos fluidos muestran modos de comportamiento característicos. Configurando previamente el equipo es posible detectar la presencia de determinados fluidos u omitir espuma o residuos adheridos.


4. ¿Qué sensores permiten el transporte íntegro y regular de productos mediante vacío con un brazo de robot?
Respuesta:
En este caso, y gracias a su diseño reducido y compacto, el sensor de presión PQ es el más adecuado. Gracias a su célula de medición de silicio, este equipo mide de forma precisa los valores de presión y presión negativa en aplicaciones neumáticas. La célula de medición no se ve afectada por líquidos como el agua de condensación, ni por residuos.


5. ¿Qué posibilidades de indicación ofrece el manómetro electrónico de presión PG2xxx?
Respuesta:
La escala de gran legibilidad se ha ampliado con una corona de LED, la cual dispone de un LED por cada punto de la escala. Esta corona de LED muestra los puntos de conmutación y desconmutación configurados, también se puede configurar para la indicación de la tendencia. La pantalla con LED muestra el valor de medición actual. El usuario puede elegir entre diversas unidades. Utilizando los dos botones táctiles ópticos se puede llevar a cabo la parametrización del equipo a través del menú en la pantalla alfanumérica. Gracias a su esfera giratoria, el manómetro también se puede montar en emplazamientos difíciles, como por ejemplo, en caso de montaje boca abajo.


6. ¿Cómo se garantiza la estanqueidad óptima en los conectores de la gama ecolink?
Respuesta:
El tope fijo integrado protege de forma fiable la junta tórica contra un apriete excesivo. Quedan así descartados los fallos de montaje debidos a un apriete excesivo de la tuerca. Tampoco será ya necesario el montaje con ayuda de llaves dinamométricas de elevado coste y complicadas de manejar. Asimismo se consigue una protección antivibraciones de la tuerca mediante al contorno de dientes de sierra integrado. Gracias a esta técnica el conector se puede montar fácilmente, al mismo tiempo que se protege la tuerca contra un aflojamiento accidental, como por ejemplo, en caso de fuertes vibraciones en la instalación.


7. ¿Qué sensores de temperatura se pueden conectar al convertidor de señales de medición TP3xxx (transmisor de cabezal)?
Respuesta:
El equipo detecta el tipo de sensor conectado y se configura en función del mismo. Las sondas de temperatura que se pueden conectar son:
a. Sensores de temperatura tipo TM, TS, TT. b. Sensores de temperatura resistivos RTD (Pt 100 o Pt 1000).


10. ¿Qué posibilidades ofrecen los sets de fijación modular de ifm?
Respuesta:
ifm ofrece una amplia gama de accesorios para montaje y fijación, compuestos por un cilindro que se fija únicamente con un tornillo. De esta forma, los sensores se mantienen de forma segura en su posición y al mismo tiempo se permite la movilidad en todos los ejes. Los cilindros de fijación se pueden montar en perfiles redondos, barras, superficies y en los perfiles de aluminio utilizados habitualmente en entornos industriales.


11. ¿Qué utilizo: un sistema de reflexión directa, un sistema réflex o una barrera fotoeléctrica?
Respuesta:
  • Los sistemas de reflexión directa se emplean cuando el sensor fotoeléctrico debe detectar un objeto de forma directa.
  • En caso de objetos reflectantes, se utiliza el sistema réflex con filtro de polarización, el cual permite una detección fiable.
  • Las barreras fotoeléctricas ofrecen el método de detección más seguro. Cuando las condiciones de situación lo permiten, la interrupción del haz de luz entre emisor y receptor proporciona la máxima fiabilidad de funcionamiento.
Para más información

12. ¿Cuál es el lugar de montaje correcto del detector de vibraciones efector octavis?
Respuesta:
El octavis solamente puede montarse en soportes macizos. El montaje se realiza en vertical con respecto a la superficie de la máquina mediante adaptador distanciador y en dirección a las vibraciones más fuertes. Normalmente ésta es la dirección radial.

Más detalles en el capítulo 5 de las instrucciones de montaje (inglés)


13. ¿Cómo se utiliza y actualiza el software FDT-Container?
Respuesta:
El software se puede instalar utilizando un CD (nº de pedido E30110) o descargándolo en la web de ifm en el área de Descargas.

En este apartado también encontrará drivers para Windows 7 (32/64 bits). Para actualizar los drivers de los equipos (DTM), es necesario realizar una nueva descarga. En caso de que el software FDT ya esté instalado, simplemente se actualiza el DTM. Después de la instalación, es necesario actualizar los nuevos drivers en la biblioteca. Para ello, haga clic en el botón "Update" del asistente de selección del equipo.

Para más información: Screencast 'How to import IODDs to IODDInterpreterDTM' Screencast 'How to work with IODDInterpreterDTM'


15. ¿Cómo puedo hacer el cálculo para saber si un sensor de caudal funciona con la cantidad de caudal existente?
Respuesta:
Con la herramienta de cálculo gratuita de ifm es posible calcular de forma rápida y sencilla la velocidad de circulación del caudal, la cantidad del mismo o el diámetro interior de la tubería.

Haga clic aquí para acceder a la herramienta.

16. ¿Cómo se puede establecer una conexión TCP/IP con los sensores de ifm con interfaz Ethernet (O2D, O3D, O2I, VSE)?
Respuesta:
Establezca una conexión entre el PC y el equipo de ifm, por ejemplo, con el cable E11898. En panel de control/conexiones de red está configurada ahora una conexión de área local con la dirección IP 192.168.0.10 como cliente.

El software ofrece la posibilidad de buscar cómodamente el sensor conectado en la red. Con un simple clic del ratón se establece la conexión.

Descarga del software

17. ¿Cómo puedo saber cuál es la leva de conmutación adecuada para mis accionadores giratorios?
Respuesta:
Para averiguar cuál es la leva de conmutación adecuada para usted, puede acceder al Puck-Selector.

Para más información

18. ¿Para qué se utilizan el detector de contornos O2D y el sensor para inspección de objetos O2V?
Respuesta:
El sensor de reconocimiento de objetos O2D se utiliza en aplicaciones donde se detectan contornos fijos.

El sensor para inspección de objetos O2V, en cambio, se utiliza para contornos variables.


19. ¿Es posible conectar cortinas o barreras fotoeléctricas de ifm al bus AS-i? ¿Cómo se hace?
Respuesta:
Con el módulo AC007S se pueden conectar las cortinas y barreras fotoeléctricas de ifm al bus AS-Interface.

20. ¿Los detectores de seguridad de ifm deben ser sometidos a pruebas?
Respuesta:
Las inspecciones periódicas, como las que se realizan en el caso de los contactos mecánicos, no son necesarias, ya que el detector se supervisa a sí mismo. Aun así, debe tenerse en cuenta la vida útil máxima de los equipos. Si se excede esta vida útil, aumenta la probabilidad de un fallo peligroso. En los detectores de seguridad de ifm, la vida útil máxima se corresponde con el intervalo de prueba.


21. ¿Se pueden conectar detectores de seguridad por impulsos a unidades de evaluación de la competencia?
Respuesta:
Sí. En el área de Descargas de la web de ifm encontrará ejemplos de conexión.

22. ¿Qué tipo de iluminación se puede utilizar como baliza de señalización de muting con los relés de seguridad G2001S?
Respuesta:
En la unidad de evaluación G2001S existe la función "Current Sense" (= supervisión de corriente). Por lo tanto, es necesario un consumo mínimo de corriente. El valor correcto de resistencia puede ser desde 820 Ohm hasta 10 k. Aparte de las balizas de señalización de muting habituales (24 voltios DC / 0,5 - 5 vatios), también es posible utilizar lámparas LED, siempre que el consumo se corresponda con los valores mencionados anteriormente.