Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza.
Rilevamento senza controparte magnetica o target codificato.
- Adatto per la sicurezza di persone e macchinari.
- Monitoraggio sicuro della posizione finale su parti mobili della macchina.
- Possibilità di collegamento dei sensori a PLC di sicurezza, sistemi bus e unità logiche di sicurezza.
- Non soggetti ad usura: massima disponibilità e sicurezza dell'impianto.
- Certificati secondo IEC 62061 SILcl2, ISO 13849-1 PL d, conformi a IEC 61508 SIL2.
Requisiti per il sensore di sicurezza
Posizionamento sicuro su tavole rotanti e macchine utensili. Attivazione sicura di rallentamenti o fine corsa su presse, robot a portale e azionamenti. Monitoraggio settoriale sicuro nei robot.Il sensore di sicurezza aumenta la disponibilità e la sicurezza del vostro impianto e può essere collegato ad amplificatori di controllo omologati senza rilevamento di contatti trasversali. Non essendo soggetto ad usura, i costi per la manutenzione del vostro impianto sono bassissimi.
Casi di anomalia quali ad esempio rottura o terminazione della bobina vengono diagnosticati così che il sensore passa allo stato definito di sicurezza. Anche un contatto trasversale tra la tensione di alimentazione e una delle due uscite non compromette la funzione di sicurezza del sensore. Le applicazioni induttive di sicurezza sono speciali poiché richiedono un rilevamento sicuro e senza contatto di un oggetto in metallo.