Monitoraggio della pressione in impianti di omogeneizzazione
Richiesta
Un processo importante nell'industria per la lavorazione di latte e grasso è l'omogeneizzazione. Per la realizzazione specifica e riproducibile di tale processo è necessario controllare e regolare, con precisione, i rapporti di pressione nel gruppo pompa.
Realizzazione
L'uscita analogica del sensore di pressione PY9000 è collegata al sistema di controllo delle pompe a pistoni. L'utente può determinare inoltre il corridoio di pressione del gruppo in base alla fessura dell'ugello.
Vantaggi per i clienti
La membrana di misura del PY9000, senza deriva e stabile nel tempo, non ha bisogno del trasmettitore di pressione altrimenti consueto. Grazie al sostegno brevettato e sperimentato della membrana di misura viene garantito un funzionamento duraturo e sicuro. Tramite l'ulteriore uscita di commutazione del sensore è possibile realizzare, entro pochi millisecondi, un arresto di emergenza in caso di superamento del valore massimo predefinito per la pressione.
Un processo importante nell'industria per la lavorazione di latte e grasso è l'omogeneizzazione. Per la realizzazione specifica e riproducibile di tale processo è necessario controllare e regolare, con precisione, i rapporti di pressione nel gruppo pompa.
Realizzazione
L'uscita analogica del sensore di pressione PY9000 è collegata al sistema di controllo delle pompe a pistoni. L'utente può determinare inoltre il corridoio di pressione del gruppo in base alla fessura dell'ugello.
Vantaggi per i clienti
La membrana di misura del PY9000, senza deriva e stabile nel tempo, non ha bisogno del trasmettitore di pressione altrimenti consueto. Grazie al sostegno brevettato e sperimentato della membrana di misura viene garantito un funzionamento duraturo e sicuro. Tramite l'ulteriore uscita di commutazione del sensore è possibile realizzare, entro pochi millisecondi, un arresto di emergenza in caso di superamento del valore massimo predefinito per la pressione.
Products used in this application
More applications in this product group
- Monitoraggio continuo del cuscinetto su un separatore
- Il contatore del consumo di aria compressa, efector metris, controlla la produzione di formaggio
- Il sensore ottico della distanza efector pmd controlla la produzione di gelato
- Rilevamento del livello di un serbatoio
- Una fotocellula per controllare la produzione di formaggio
- Segnalazione della posizione su cilindri pneumatici
- Monitoraggio della pressione in impianti di omogeneizzazione
- Protezione da funzionamento a secco su una pompa
- Monitoraggio della temperatura su uno scambiatore termico
- Diagnosi delle vibrazioni su un omogeneizzatore