Rilevamento oggetti "cuscinetto presente" per il montaggio di ingranaggi
Richiesta
Nella produzione di alberi di trasmissione il sensore deve controllare se è stato montato un cuscinetto ad aghi, se si tratta del cuscinetto giusto e se il montaggio è stato eseguito correttamente.
Realizzazione
Per il controllo viene utilizzato il sensore di contorni efector dualis (n. d'ordine O2D215) insieme ad un'unità di illuminazione backlight (n. d'ordine O2D905). Il confronto del contorno nella modalità con luce passante assicura la corrispondenza dell'albero ai requisiti di qualità richiesti dal cliente.
Vantaggi per i clienti
Il processo di montaggio viene controllato in modo semplice, rapido e preciso. Un'ulteriore verifica ottica non è più necessaria. Grazie al sensore di contorni efector dualis è stato possibile realizzare l'applicazione in modo conveniente.
Nella produzione di alberi di trasmissione il sensore deve controllare se è stato montato un cuscinetto ad aghi, se si tratta del cuscinetto giusto e se il montaggio è stato eseguito correttamente.
Realizzazione
Per il controllo viene utilizzato il sensore di contorni efector dualis (n. d'ordine O2D215) insieme ad un'unità di illuminazione backlight (n. d'ordine O2D905). Il confronto del contorno nella modalità con luce passante assicura la corrispondenza dell'albero ai requisiti di qualità richiesti dal cliente.
Vantaggi per i clienti
Il processo di montaggio viene controllato in modo semplice, rapido e preciso. Un'ulteriore verifica ottica non è più necessaria. Grazie al sensore di contorni efector dualis è stato possibile realizzare l'applicazione in modo conveniente.
Products used in this application
More applications in this product group
- Monitoraggio del livello in una lavatrice industriale
- Monitoraggio del livello in un silo per trucioli
- Monitoraggio del livello dell'olio in un aggregato idraulico
- Rilevamento oggetti "cuscinetto presente" per il montaggio di ingranaggi
- Controllo della posizione dei dischi del freno
- Controllo della posizione su un trasportatore a rulli
- Regolazione della pressione di aggregati idraulici
- Monitoraggio della pressione in una lavatrice industriale
- Monitoraggio della temperatura di olio idraulico