Monitoraggio della pressione in un impianto di pompaggio di sapropelite
Richiesta
In un impianto di pompaggio di sapropelite la pressione deve essere controllata e indicata sul posto. Per la visualizzazione e il protocollo il sistema di comando ha bisogno del valore di misura come segnale analogico. I sensori di pressione devono essere robusti ed installati senza complessi trasmettitori di pressione meccanici. Non ci deve essere spazio vuoto intorno al sensore altrimenti possono formarsi depositi che andrebbero a falsare il valore misurato.
Realizzazione
I sensori di pressione, incastrabili, della seria PF sono concepiti in particolare per applicazioni con fluidi viscosi e particelle in sospensione. Essi non hanno bisogno di un trasmettitore di pressione. La membrana di misura incastrata, in ceramica, impedisce la formazione di depositi. I parametri del sensore di pressione possono essere adeguati al sistema di comando dell'impianto tramite un menu ben strutturato.
Vantaggi per i clienti
I sensori di pressione ifm della serie PF offrono varie funzioni in un unico dispositivo: indicazione della pressione di processo, uscite di commutazione parametrizzabili per la segnalazione del valore limite e un'uscita analogica per la trasmissione remota della pressione dell'impianto. La membrana di misura della pressione, incastrabile, impedisce il formarsi di depositi e garantisce un lungo funzionamento senza manutenzione.
In un impianto di pompaggio di sapropelite la pressione deve essere controllata e indicata sul posto. Per la visualizzazione e il protocollo il sistema di comando ha bisogno del valore di misura come segnale analogico. I sensori di pressione devono essere robusti ed installati senza complessi trasmettitori di pressione meccanici. Non ci deve essere spazio vuoto intorno al sensore altrimenti possono formarsi depositi che andrebbero a falsare il valore misurato.
Realizzazione
I sensori di pressione, incastrabili, della seria PF sono concepiti in particolare per applicazioni con fluidi viscosi e particelle in sospensione. Essi non hanno bisogno di un trasmettitore di pressione. La membrana di misura incastrata, in ceramica, impedisce la formazione di depositi. I parametri del sensore di pressione possono essere adeguati al sistema di comando dell'impianto tramite un menu ben strutturato.
Vantaggi per i clienti
I sensori di pressione ifm della serie PF offrono varie funzioni in un unico dispositivo: indicazione della pressione di processo, uscite di commutazione parametrizzabili per la segnalazione del valore limite e un'uscita analogica per la trasmissione remota della pressione dell'impianto. La membrana di misura della pressione, incastrabile, impedisce il formarsi di depositi e garantisce un lungo funzionamento senza manutenzione.
Products used in this application