Concorso "365 luoghi nella terra delle idee"
 
 

 
Schokoladenmuseum Köln GmbH
Am Schokoladenmuseum 1a
50678 Köln

Bookmark and Share

"365 luoghi nella terra delle idee" è un progetto dell'iniziativa "Germania - terra delle idee".

L'idea "I sensori più dolci" della ifm electronic e del Museo del cioccolato di Colonia ha convinto la giuria. Essa ha dato ad entrambe le imprese la qualifica di "Luogo prescelto nella terra delle idee 2007".




Il sig. Felix von Schmeling, direttore della Deutsche Bank quale sponsor principale, consegna l'onoreficienza del presidente della Repubblica Federale Tedesca Horst Köhler alla direttrice del museo Maria Mrachacz e a Martin Buck, direttore della ifm electronic gmbh.

Il concorso nazionale "365 luoghi nella terra delle idee" è un'iniziativa infrastrutturale del governo e dell'economia tedeschi, la quale - visto il grande successo del 2006 - viene ripresa anche nel 2007 in collaborazione con la Deutsche Bank come partner esclusivo del progetto. Il presidente della Repubblica Federale Tedesca Horst Köhler se ne è assunto il patrocinio.
Enti pubblici o privati, istituzioni, aziende o istituti di ricerca che hanno alzato la bandiera per innovazioni e ricchezza di idee, si sono potuti candidare, fino a novembre 2006, come "luogo delle idee".

Come profuma il cioccolato liquido? Cosa avviene quando le barrette di cioccolato vengono confezionate? Come si ottiene quel suo gusto che si scioglie in bocca?
È quanto potranno sperimentare, con tutti e cinque i sensi, i visitatori del Museo del cioccolato a Colonia. Su due piani vedranno, odoreranno, gusteranno, ascolteranno e sentiranno come viene prodotta una barretta di cioccolato dai semi di cacao. Visto che, per molti processi di produzione, vengono utilizzati modernissimi sensori ifm, sarà tutto meno che noioso per i visitatori:
vedranno infatti come le fotocellule servono per confezionare le barrette, come i sensori di diagnosi controllano il motore in funzione del macinatoio e come i sensori per cilindri testano il giusto funzionamento dei cilindri con tiranti nella sezione cioccolatini. Con oltre 4500 visite guidate all'anno il Museo del cioccolato di Colonia riesce a presentare cioccolato profumato e moderna tecnologia come esperienza sensoriale globale.




Nuova sensualità:
il 22/05/2007 la ifm electronic e il Museo del cioccolato sono stati un "luogo prescelto nella terra delle idee". La consegna delle barrette onorarie e dei certificati, con la stampa, si è svolta il 10/05/2007 nel Museo del cioccolato a Colonia.

Germania - terra delle idee
Museo del cioccolato Colonia