Il futuro oggi, la realtà domani. Il futuro della visione industriale è iniziato
 
 

 

Bookmark and Share
Con l'efector pmd 3d la ifm electronic entra nella nuova dimensione dell'optoelettronica. L'efector pmd 3d è il primo sensore industriale 3D che rileva, a colpo d'occhio, gli oggetti in modo tridimensionale.
La premiata tecnologia PMD permette l'analisi di caratteristiche geometriche quali, ad esempio, volume, distanza, livello di riempimento o superficie.
  • Volume – Volume
    Indipendentemente dalla distanza tra sensore e oggetto, viene determinato il volume con un'occhiata dall'alto.
    Campo di applicazione: controllo dello stato di riempimento di imballaggi esterni in base al volume.
  • Distance – Distanza
    Con il sensore 3D la misurazione di distanze verso superfici irregolari non è più un problema. Un'alternativa intelligente alla misurazione ad ultrasuoni!
    Campo di applicazione: stato di riempimento di scaffali
  • Level – Livello
    Tramite uno sfondo e un campo di osservazione definiti è possibile rilevare il livello.
    Campo di applicazione: misurazione del livello di materiali sfusi quali cereali o granulato in silos.

Impiego dell'innovativa tecnologia PMD

L'efector pmd 3d si basa sulla tecnologia di misurazione del tempo di propagazione della luce. Particolarità: il tempo di propagazione della luce viene misurato e analizzato da uno unico chip integrato. Le dimensioni del corpo del sensore straordinariamente compatto corrispondono ad appena 60 x 42 x 35 mm.

La risoluzione del sensore ammonta a 64 x 48 pixel. Ogni pixel della matrice analizza in particolare la distanza dall'oggetto. In questo modo si ottengono, contemporaneamente, 3.072 valori della distanza. L'immagine dell'oggetto sulla matrice e i relativi valori della distanza corrispondono ad un'immagine 3D. Da questi valori risultano le caratteristiche geometriche dell'oggetto.