ifm electronic - Válvulas neumáticas
- Válvulas de corredera sin solapamiento.
- Resistencia a los picos de presión hasta 12 bares.
- Posibilidad de colocación del cable plano en 3 sentidos.
- Modo de direccionamiento ampliado.
Válvulas neumáticas de ifm - Vista general
Gama completa de ifm
Contacto
Introducción
La descentralización a través de AS-interface también ha marcado y transformado de forma decisiva el sector de la neumática. En las técnicas de procedimiento y procesos, por ejemplo, se utilizan una gran cantidad de válvulas de esfera y de mariposa accionadas neumáticamente (accionadores giratorios), las cuales se suelen controlar todavía de forma convencional, es decir, mediante válvulas magnéticas, o en el caso de AS-Interface, mediante módulos de entrada y salida. Esta solución convencional se sigue utilizando en el sector del transporte industrial y de almacenaje, en aplicaciones donde se producen movimientos lineales, como por ejemplo, en plataformas elevadoras, topes, agujas de cambio o cucharas autoprensoras. Como elementos accionadores se emplean los cilindros neumáticos. Los detectores inductivos para cilindros se utilizan para emitir señales de posición al controlador. Aquí es donde entran en acción los módulos AirBox: reúnen las características de las válvulas neumáticas controladas electrónicamente en un formato compacto. El control se efectúa a través de AS-Interface. De este modo, el término descentralización adquiere un nuevo significado.
Conexión rápida
El montaje se lleva a cabo en menos tiempo gracias a las conexiones de racor integradas, las cuales posibilitan una conexión segura, además de poderse montar/desmontar rápidamente sin necesidad de utilizar herramientas. Desde el punto de vista eléctrico, el módulo AirBox se puede integrar fácilmente en la red AS-i disponible mediante el clásico zócalo para cable plano. El suministro eléctrico de los módulos AirBox se efectúa solamente mediante el cable AS-i amarillo o bien utilizando también el cable plano auxiliar negro. De este modo, las salidas neumáticas de las válvulas se pueden desconectar por separado mediante un botón de PARADA DE EMERGENCIA. Todas las versiones de módulos AirBox se pueden accionar manualmente. Así, el usuario puede hacer al principio una prueba de función neumática de los AirBox sin que estén conectados a la red AS-i. Los LEDs muestran los estados de las señales de las entradas/salidas e indican si la tensión operativa ha sido aplicada.
Acerca de ifm electronic:
ifm electronic gmbh es uno de los más importantes proveedores dentro del sector de las técnicas de automatización. La central de la empresa se encuentra en la ciudad alemana de Essen. El centro de producción principal también se encuentra en Alemania, en la ciudad de Tettnang, situada en la zona del Lago de Constanza. Una densa red de centros de distribución comercial cerca del cliente garantiza la consecuente puesta en práctica del eslogan "close to you". ifm electronic está presente en más de 70 sedes en todo el mundo.
La gama de productos abarca los ámbitos de sensores de posición y reconocimiento de objetos, sensores para fluidos y sistemas de diagnóstico, así como sistemas de control, de identificación y de comunicación. La empresa, fundada en 1969, está dirigida desde 2001 por los hijos de los fundadores.