ifm electronic - Sensori induttivi
- Collegamento variabile: connettore, cavo o morsetti.
- Sensori modulari efector m con maggiore distanza di commutazione.
- Speciali sensori per quasi tutti i campi di applicazione.
- Tipi rotondi con Ø 4...34 mm, diversi tipi di forma cubica.
- Grande selezione di accessori per il fissaggio e connettori femmina.
Selezione sensori induttivi ifm
Gamma di prodotti ifm
Contatto
Funzionamento
I sensori induttivi sfruttano l'effetto fisico del cambiamento di stato qualità di un circuito risonante generato da perdite di correnti parassite in materiali conduttori. Un circuito LC genera un campo alternativo ad alta frequenza. Questo campo oltrepassa la superficie attiva del sensore. Se un materiale conduttore elettrico giunge in questo campo, ne derivano correnti parassite secondo la legge di induzione, le quali sottraggono energia al circuito. Per questo si riduce l'ampiezza di oscillazione. Questo cambiamento viene espresso con un segnale di commutazione. Il principio di funzionamento ha come conseguenza il rilevamento di tutti i metalli indipendentemente dal fatto che siano in movimento o meno.
Sensori modulari
I sensori di applicazione "efector m" costituiscono una serie speciale. La "m" sta per tecnologia modulare. Alla base di questo si trovano un nuovo concetto meccanico, nuove tecniche di montaggio e un sistema di tenuta innovativo. La caratteristica comune dei questi sensori è una maggiore distanza di commutazione. Grazie ad una tecnica di collegamento universale è possibile impiegare i sensori, a scelta, sia a tre che a due fili. Il display di regolazione integrato con LED riduce il tempo di montaggio e garantisce allo stesso tempo lo sfruttamento della maggiore distanza di commutazione. Tutti i sensori sono dotati di un'etichetta applicata a laser, impossibile da perdere. In questo modo i sensori sono chiaramente identificabili anche dopo anni.
La distanza dalla superficie attiva, alla quale un materiale a conduzione elettrica attiva nel sensore una commutazione di segnale, si chiama distanza di commutazione. La distanza di commutazione di un sensore induttivo viene rilevata con una piastra graduata di acciaio (St37). Essa varia nel caso in cui il sensore viene attivato da altri metalli, ad esempio alluminio o rame. In base a fattori di correzione, disponibili per ogni tipo di metallo, l'utente può calcolare le distanze di commutazione.
L'azienda ifm electronic:
La ifm electronic gmbh è uno dei fornitori leader nel settore dell'automazione. La sede centrale dell'azienda si trova ad Essen (Germania). A Tettnang, sul lago di Costanza, è situato il principale stabilimento di produzione. Una fitta rete di centri di distribuzione nelle vicinanze dei clienti garantisce la conseguente concretizzazione dello slogan "close to you". Così, con oltre 70 sedi, la ifm electronic è oggi presente in tutto il mondo.
La gamma di prodotti va dai sensori di posizione e rilevamento oggetti, sensori di fluido, sistemi di diagnosi fino ai sistemi di identificazione, comunicazione e controllo. Dal 2001 la direzione dell'azienda, fondata nel 1969, è stata assunta dai figli dei fondatori.