ifm electronic - Sensori di flusso
- Senza usura grazie al metodo di misura calorimetrico.
- Per fluidi liquidi e gassosi.
- Variabile tecnologia di collegamento al processo tramite adattatori opzionali.
- Varianti speciali per le zone potenzialmente esplosive.
- Display a LED per l'indicazione locale.
Selezione sensori di flusso ifm
Gamma di prodotti ifm
Contatto
Funzionamento
I flussostati elettronici funzionano secondo il principio calorimetrico. Essi sfruttano l'effetto fisico in base al quale una sostanza fluente assorbe e trasporta energia termica. Nella sonda si trovano due resistenze in funzione della temperatura e una fonte di calore. La fonte di calore genera, nel fluido, un locale aumento di temperatura, rilevato da uno dei due sensori. Non appena scorre il fluido, viene sottratta energia alla fonte di calore che viene raffreddata. Il cambiamento di temperatura che ne deriva è una misura per il flusso. Affinché una variazione di temperatura del fluido non alteri il risultato di misura, viene utilizzato un secondo sensore che serve per la compensazione di temperatura. Tramite l'amplificatore di controllo viene emesso il segnale "flusso presente" o "flusso assente", con compensazione di temperatura, paragonabile ad un valore nominale o limite impostato; suddetto segnale risulta dalla differenza della resistenza dei due sensori di temperatura. Siccome questi sistemi funzionano senza pezzi con movimento meccanico, l'utente può eseguirne il montaggio senza tener conto della posizione di installazione e della direzione del flusso. Per determinate applicazioni e condizioni ambientali si raccomandano posizioni preferenziali.
L'azienda ifm electronic:
La ifm electronic gmbh è uno dei fornitori leader nel settore dell'automazione. La sede centrale dell'azienda si trova ad Essen (Germania). A Tettnang, sul lago di Costanza, è situato il principale stabilimento di produzione. Una fitta rete di centri di distribuzione nelle vicinanze dei clienti garantisce la conseguente concretizzazione dello slogan "close to you". Così, con oltre 70 sedi, la ifm electronic è oggi presente in tutto il mondo.
La gamma di prodotti va dai sensori di posizione e rilevamento oggetti, sensori di fluido, sistemi di diagnosi fino ai sistemi di identificazione, comunicazione e controllo. Dal 2001 la direzione dell'azienda, fondata nel 1969, è stata assunta dai figli dei fondatori.