ifm electronic - Sensori della distanza
- Sistemi ottici di qualità per diverse applicazioni.
- Straordinario rapporto prezzo/prestazione.
- Sensore laser della distanza, estremamente compatto, con 10 m di portata.
- Sensore per il rilevamento di oggetti trasparenti (PET, vetro, pellicole ecc.).
- Vari accessori del sistema per un montaggio semplice e sicuro.
Selezione sensori della distanza ifm
Gamma di prodotti ifm
Contatto
Funzionamento
Grazie all’innovazione della tecnologia PMD (Photonic Mixer Device) è ora possibile eseguire, con un sensore laser, una misurazione della distanza precisa al millimetro con portate elevate. Il sensore laser, efector pmd, funziona secondo il principio della procedura di misurazione del tempo di propagazione della luce: un raggio luminoso viene emesso da un elemento trasmittente e riflesso da un oggetto all’elemento ricevente. Il tempo di propagazione della luce misurato corrisponde alla misura della distanza tra il sensore e l’oggetto.
I sensori tradizionali che utilizzano parimenti la procedura di misurazione del tempo di propagazione della luce, hanno un fotodiodo come un’unità ricevente. Un’ulteriore unità elettronica serve per il rilevamento e l’elaborazione del segnale. Lo svantaggio: il design di questo sensore è complesso, l'involucro è grande e quindi spesso non utilizzabile per rilevamenti della posizione in settori industriali. Al contrario, l’elemento ricevente del sensore PMD è un sistema "on chip": sia l'elemento sensibile che l'elettronica per l'analisi del segnale sono integrati in un unico chip al silicio, il cosiddetto Photonic Mixer Device (PMD). Il vantaggio: il sensore offre un’alta prestazione in un involucro compatto, adatto alle applicazioni industriali.
I campi d’impiego dell’"efector pmd" comprendono la misurazione del livello e il rilevamento della posizione, per esempio, di veicoli per trasporti interni in grandi magazzini e in sistemi di trasporto industriali autonomi per la protezione contro collisioni.
L'azienda ifm electronic:
La ifm electronic gmbh è uno dei fornitori leader nel settore dell'automazione. La sede centrale dell'azienda si trova ad Essen (Germania). A Tettnang, sul lago di Costanza, è situato il principale stabilimento di produzione. Una fitta rete di centri di distribuzione nelle vicinanze dei clienti garantisce la conseguente concretizzazione dello slogan "close to you". Così, con oltre 70 sedi, la ifm electronic è oggi presente in tutto il mondo.
La gamma di prodotti va dai sensori di posizione e rilevamento oggetti, sensori di fluido, sistemi di diagnosi fino ai sistemi di identificazione, comunicazione e controllo. Dal 2001 la direzione dell'azienda, fondata nel 1969, è stata assunta dai figli dei fondatori.