ifm electronic - Sensores de nivel
- Elevada fiabilidad gracias a la eliminación de componentes mecánicos.
- Sencillo modo "teach" mediante botón pulsador.
- Salidas analógicas y de conmutación.
- Visualización directa del nivel a través del display con LEDs en el dispositivo.
- Apto para medición en fluidos agresivos.
Sensores de nivel de ifm - Gama de productos
Gama completa de ifm
Contacto
Ventajas de los sensores electrónicos
En la medición de nivel se distingue principalmente entre la medición directa en el fluido y la detección indirecta desde fuera (por ejemplo a través de la pared del depósito mediante detectores capacitivos). En el caso de los interruptores mecánicos, el desgaste y los residuos son causa frecuente de averías, sobre todo cuando la medición se efectúa en contacto con el fluido. Los sensores electrónicos de ifm, en cambio, trabajan completamente sin componentes mecánicos, razón por la cual son muy robustos y fiables. Incluso en fluidos agresivos, como por ejemplo los líquidos refrigerantes, los sensores electrónicos funcionan sin ningún tipo de problema. Otras ventajas de los sensores electrónicos son la visualización in situ del nivel o el sencillo ajuste del punto de conmutación pulsando un botón. En la medición de niveles en depósitos se distingue entre la medición continua y el registro de niveles TON definidos.
Medición continua del nivel
En este tipo de medición, el nivel se registra continuamente y se convierte en una señal eléctrica que se visualiza. Para el posterior procesamiento se utilizan, dependiendo del modelo, salidas de conmutación programables o una salida analógica. Los sensores de nivel continuo de ifm electronic utilizan dos principios físicos de medición. En lo que respecta a la medición capacitiva, el depósito y el material contenido en el mismo forman un condensador eléctrico. La capacidad varía en proporción al nivel y es convertida en un valor de medida mediante un microprocesador. En lo que concierne a la medición de nivel hidrostática, una célula de medición cerámica registra la presión hidrostática del material del depósito. En este caso, el cambio de presión se convierte en una medida para el nivel.
Detección del nivel TON
En la detección del nivel TON se registra la llegada a un nivel de llenado definido, y se convierte en una señal eléctrica TON. Gracias a la tecnología del microprocesador, el usuario puede introducir los ajustes del fluido en el sensor mediante botón pulsador. La electrónica integrada garantiza una replicación exacta de los puntos de conmutación ajustados.
Acerca de ifm electronic:
ifm electronic gmbh es uno de los más importantes proveedores dentro del sector de las técnicas de automatización. La central de la empresa se encuentra en la ciudad alemana de Essen. El centro de producción principal también se encuentra en Alemania, en la ciudad de Tettnang, situada en la zona del Lago de Constanza. Una densa red de centros de distribución comercial cerca del cliente garantiza la consecuente puesta en práctica del eslogan "close to you". ifm electronic está presente en más de 70 sedes en todo el mundo.
La gama de productos abarca los ámbitos de sensores de posición y reconocimiento de objetos, sensores para fluidos y sistemas de diagnóstico, así como sistemas de control, de identificación y de comunicación. La empresa, fundada en 1969, está dirigida desde 2001 por los hijos de los fundadores.