ifm electronic - Magnetsensoren
- Kleine Bauformen mit großen Schaltabständen bis zu 70 mm.
- Verschiedene Bauformen für anspruchsvolle Anwendungen.
- Großer Temperaturbereich für universellen Einsatz.
- Variabel: Bündig oder nicht bündig einsetzbar.
- Hohe Schaltfrequenzen für unterschiedliche Einsatzfälle.
Übersicht ifm Magnetsensoren
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Bestellen Sie direkt in unserem Online-Shop.
Einführung
Magnetsensoren dienen der berührungslosen und verschleißfreien Positionserfassung in der Steuerungstechnik. Sie werden überall dort eingesetzt, wo induktive Sensoren an ihre Grenzen stoßen.
Der Vorteil
Magnetische Sensoren bieten gegenüber induktiven Sensoren einen deutlich höheren Schaltabstand bei zugleich kleiner Bauform. Schaltabstände bis zu 70 Millimetern sind üblich. Mit entsprechenden Magneten lassen sich sogar Schaltabstände von 90 Millimetern und mehr realisieren. Einzige Voraussetzung: Der zu erkennende Gegenstand muss mit einem Magneten versehen werden, denn nur darauf reagiert der Schalter. Da Magnetfelder alle nicht-magnetisierbaren Materialien durchdringen, können die Sensoren Magnete beispielsweise durch Buntmetall-, Edelstahl-, Aluminium-, Kunststoff- oder Holzwände hindurch erkennen. So wird der magnetische Sensor beispielsweise häufig in der Lebensmittelindustrie im Zusammenhang mit Molchen (Reinigungsgeräte, welche Rohrleitungen innen durchfahren) verwendet. Mit Hilfe der Sensoren lässt sich deren Position von außen durch das Edelstahlrohr hindurch exakt erfassen.
Funktionsweise
Bei den magnetischen Sensoren der ifm electronic kommt modernste Sensorik zum Einsatz: Die sogenannte GMR-Technik (Giant Magneto Resistive effect). Diese Widerstände bestehen aus mehreren, extrem dünnen, ferromagnetischen und unmagnetischen Schichten. Werden in einer klassischen Wheatstone‘schen Brückenschaltung zwei geschirmte und zwei nicht geschirmte GMR-Widerstände kombiniert, erhält man bei Vorhandensein eines Magnetfeldes ein großes, dem Magnetfeld proportionales Signal. Ab einem Schwellwert wird über einen Komparator ein Ausgangssignal geschaltet.
Einbauarten
Magnetsensoren können in alle Materialien (auch Metalle) ohne Beeinträchtigung des Schaltabstandes bündig eingebaut werden. Einzige Ausnahme: Bei magnetisierbaren Materialien verringert sich der Schaltabstand.
Über ifm electronic:
Die ifm electronic gmbh ist einer der führenden Anbieter von Automatisierungstechnik. Die Unternehmenszentrale ist in Essen. In Tettnang am Bodensee befindet sich der Hauptproduktionsstandort. Ein dichtes Netz von Vertriebsstandorten in der Nähe der Kunden garantiert die konsequente Umsetzung des Slogans „close to you“. So ist ifm electronic heute an über 70 Standorten weltweit präsent.
Das Produktspektrum erstreckt sich über die Bereiche Positionssensorik und Objekterkennung, Fluidsensorik, Diagnosesysteme sowie Identifikations-, Kommunikations- und Steuerungssysteme. Das 1969 gegründete Unternehmen wird seit 2001 von den Söhnen der Gründer geführt.