ifm electronic - Induktive Sensoren

  • Variabel: Steckverbindung, Anschlusskabel oder Anschlussklemmen.
  • Modulgeräte efector m mit erhöhtem Schaltabstand.
  • Spezielle Applikationssensoren für nahezu alle Einsatzgebiete.
  • Rundbauformen von Ø 4...34 mm, verschiedene Quaderbauformen.
  • Reichhaltige Auswahl an Befestigungszubehör und Kabeldosen.

 Produktauswahl ifm Induktive Sensoren
 Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
 Bestellen Sie direkt in unserem Online-Shop.
Funktionsweise
Induktive Sensoren nutzen den physikalischen Effekt der Güteänderung eines Resonanzschwingkreises, der durch Wirbelstromverluste in leitenden Materialien hervorgerufen wird. Ein LC-Schwingkreis erzeugt ein hochfrequentes Wechselfeld. Dieses Feld tritt an der aktiven Fläche des Sensors aus. Gelangt ein elektrisch leitfähiges Material in das Feld, so entstehen nach dem Induktionsgesetz Wirbelströme, die dem Schwingkreis Energie entziehen. Dadurch verkleinert sich die Schwingungsamplitude. Diese Änderung wird in ein Schaltsignal umgesetzt. Aus dem Funktionsprinzip folgt, dass sämtliche Metalle erfasst werden, unabhängig davon, ob sie sich bewegen oder nicht.

Modulare Sensoren
Eine spezielle Baureihe bilden die Applikationssensoren “efector m”. Das “m” steht dabei für Modultechnik. Grundlage dafür ist ein neues mechanisches Konzept, neue Montagetechniken und ein innovatives Abdichtungssystem. Gemeinsames Merkmal dieser Sensoren ist ein erhöhter Schaltabstand. Dank universeller Anschlusstechnik können die Geräte wahlweise als Drei- oder Zweileiter eingesetzt werden. Die integrierte LED-Einstellanzeige verkürzt die Montagezeit und gewährleistet gleichzeitig die Ausnutzung des erhöhten Schaltabstandes. Alle Geräte sind mit einem gelaserten Typenschild versehen, das nicht verloren gehen kann. Damit sind die Geräte auch nach Jahren noch eindeutig identifizierbar.
Den Abstand zur aktiven Fläche, bei dem ein elektrisch leitfähiges Material im Sensor einen Signalwechsel bewirkt, nennt man Schaltabstand. Der Schaltabstand eines induktiven Sensors wird mit einer Meßplatte aus Stahl (St37) ermittelt. Wird der Schalter durch andere Metalle, zum Beispiel Aluminium oder Kupfer bedämpft, so ändert er sich. Anhand von Korrekturfaktoren, die für jede Metallsorte vorhanden sind, kann der Anwender die Schaltabstände berechnen.

Über ifm electronic:
Die ifm electronic gmbh ist einer der führenden Anbieter von Automatisierungstechnik. Die Unternehmenszentrale ist in Essen. In Tettnang am Bodensee befindet sich der Hauptproduktionsstandort. Ein dichtes Netz von Vertriebsstandorten in der Nähe der Kunden garantiert die konsequente Umsetzung des Slogans „close to you“. So ist ifm electronic heute an über 70 Standorten weltweit präsent.

Das Produktspektrum erstreckt sich über die Bereiche Positionssensorik und Objekterkennung, Fluidsensorik, Diagnosesysteme sowie Identifikations-, Kommunikations- und Steuerungssysteme. Das 1969 gegründete Unternehmen wird seit 2001 von den Söhnen der Gründer geführt.