ifm electronic - Drucksensoren
- Transmitter oder Sensoren mit integrierter Auswerteelektronik.
- Überlastfest und langzeitstabil dank keramischer Messzelle.
- Messbereich bis 600 bar.
- Variable Prozessanschlusstechnik durch optionale Adapter.
- EPS-Schnittstelle für externe Programmierung.
Produktauswahl ifm Drucksensoren
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Bestellen Sie direkt in unserem Online-Shop.
Funktionsweise
Die ifm-Drucksensoren sind zur Überwachung des Systemdrucks in hydraulischen und pneumatischen Applikationen entwickelt worden. Auch in der Lebensmittelindustrie oder im Hygienebereich sind Drucksensoren nicht mehr wegzudenken. ifm bietet eine ganze Reihe verschiedener Typen für unterschiedliche industrielle Anwendungen an. Alle Geräten besitzen ein einteiliges Gehäuse und benötigen keine beweglichen Teile wie Kolben oder Federn. Das Ergebnis: Die Sensoren sind äußerst robust gegen mechanische Einwirkungen und arbeiten vollkommen verschleiß- beziehungsweise ermüdungsfrei. Der Sensor enthält eine keramische Messzelle. Der Vorteil dieses Materials: Es ist korrosionsbeständig und absolut langzeitstabil. Das garantiert auf lange Sicht eine gleichbleibende Genauigkeit der Messwerte. Weiterhin sind die ifm-Sensoren beständig gegen dynamische Druckstöße und haben eine hohe Überlastfestigkeit. Besonders wichtig: Sie sind resistent gegen Druckspitzen, die typischerweise bei sich schnell schließenden Ventilen auftreten. Je nach Einbaulage können sowohl Druckspitzen als auch Vakuumspitzen im kurzzeitigen Wechsel entstehen. Auch in diesen kritischen Situationen sind die ifm Sensoren resistent. Im Hinblick auf Stoß- und Vibrationsfestigkeit sind die elektronischen Sensorkomponenten auf einem flexiblen Film anstatt auf einer starren Leiterplatte montiert. Die frontbündige Einfassung der keramischen Messzelle in das Edelstahlgehäuse geschieht totraumfrei. Dadurch kann der Sensor optimal gereinigt werden – ein absolutes Muss für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie oder im Hygienebereich.
Über ifm electronic:
Die ifm electronic gmbh ist einer der führenden Anbieter von Automatisierungstechnik. Die Unternehmenszentrale ist in Essen. In Tettnang am Bodensee befindet sich der Hauptproduktionsstandort. Ein dichtes Netz von Vertriebsstandorten in der Nähe der Kunden garantiert die konsequente Umsetzung des Slogans „close to you“. So ist ifm electronic heute an über 70 Standorten weltweit präsent.
Das Produktspektrum erstreckt sich über die Bereiche Positionssensorik und Objekterkennung, Fluidsensorik, Diagnosesysteme sowie Identifikations-, Kommunikations- und Steuerungssysteme. Das 1969 gegründete Unternehmen wird seit 2001 von den Söhnen der Gründer geführt.