Pourquoi mesurer l’air comprimé ?

L’air comprimé est utilisé dans presque tous les domaines industriels ainsi que dans la technologie process, pour les tâches d’actionnement, de commande, de mouvement ou de transport.
 
L’air comprimé est une des plus chères sources d’énergie utilisées dans l’industrie. C’est pourquoi l’optimisation de sa consommation et la connaissance de son utilisation sont de plus en plus importants. En éliminant les fuites, les coûts peuvent être considérablement réduits.
Les pertes causées par des fuites, s’élevant à jusqu’à 30 % de la quantité d’air comprimé produite, ne sont pas rares. La détection de ces pertes, à temps, et leur élimination réduisent fortement les coûts pour la production d’air comprimé et protègent l’environnement.
 
Depuis des années, des campagnes sont mises en place par des consommateurs d’air comprimé, des fabricants de systèmes d’air comprimé et des instituts, pour la recherche de possibilités d’optimisation. Un des buts est de protéger l’environnement en ce qui concerne la production d’air comprimé.
Par contre, une optimisation est seulement possible si on sait où les grandes quantités sont consommées et où des fuites se produisent. Pour cela, la détection et le contrôle de la consommation par des systèmes de mesure est nécessaire. Avec efector metris, ifm a développé un compteur d’air comprimé qui satisfait à ces exigences.