Contrôle de positions sur un convoyeur à rouleaux
Exigence
Un convoyeur à rouleaux transporte des roues dentées vers une station d'usinage. Là, un préhenseur emporte les pièces à usiner vers la machine-outil. Important : Le préhenseur ne doit pas bouger jusqu'à ce que la pièce se trouve dans la position correcte.
Réalisation
Le détecteur de distance optique efector PMD (référence O1D100) détecte la position de la pièce à usiner au millimètre près. Le préhenseur est activé quand la roue dentée est positionnée de manière exacte.
Bénéfices client
Cette solution est fiable et flexible, à un prix avantageux. Par un paramétrage facile du détecteur, des pièces différentes peuvent être détectées de manière fiable sans modifications mécaniques de l'installation.
Un convoyeur à rouleaux transporte des roues dentées vers une station d'usinage. Là, un préhenseur emporte les pièces à usiner vers la machine-outil. Important : Le préhenseur ne doit pas bouger jusqu'à ce que la pièce se trouve dans la position correcte.
Réalisation
Le détecteur de distance optique efector PMD (référence O1D100) détecte la position de la pièce à usiner au millimètre près. Le préhenseur est activé quand la roue dentée est positionnée de manière exacte.
Bénéfices client
Cette solution est fiable et flexible, à un prix avantageux. Par un paramétrage facile du détecteur, des pièces différentes peuvent être détectées de manière fiable sans modifications mécaniques de l'installation.
![]() |
efector pmd Capteur de distance laser, extrêmement compact Présentation virtuelle du produit (animation flash) Fichier avec flash player intégré (fichier EXE 1.682 kb) |
Produits utilisés dans cette application
D'autres applications dans ce groupe de produits
- Contrôle de niveau dans une machine à laver industrielle
- Contrôle de niveau dans un bac à copeaux
- Contrôle de niveau d'huile dans un groupe hydraulique
- Reconnaissance d'objets " roulement présent " pour le montage de boîtes de vitesse
- Contrôle de position des disques de frein
- Contrôle de positions sur un convoyeur à rouleaux
- Régulation de pression des groupes hydrauliques
- Contrôle de pression sur une machine à laver industrielle
- Surveillance de la température d’huile hydraulique