Le détecteur de distance optique efector pmd surveille la fabrication de crème glacée
Exigence
A la fin de la chaîne de fabrication, les gaufres sont soulevées par 12 préhenseurs à vide et positionnées horizontalement. Si la crème glacée ou la gaufre ne sont pas conformes, le préhenseur à vide ne peut pas soulever la crème glacée. La crème glacée tombe ensuite dans un réservoir collecteur. Un détecteur doit détecter ceci pour éviter qu'un emballage vide s’introduise dans le processus de fabrication suivant.
Réalisation
Dans le passé, des détecteurs optoélectroniques standards étaient utilisés mais, en raison de leur forme, ils ne pouvaient être montés que sous le préhenseur à vide. Les gaufres et/ou la crème glacée tombées salissaient continuellement les détecteurs qui étaient ensuite en panne. Le détecteur de distance optique efector pmd détecte maintenant la gaufre à une distance sûre.
Bénéfices client
Grâce à sa grande portée, l'efector pmd est monté à l’endroit le plus approprié pour détecter la crème glacée d'en face. Avantage : aucune miette ne peut se déposer sur l'optique du détecteur et perturber la détection. Il détecte également de manière fiable si toute la crème glacée tombe du préhenseur à vide. Même des surfaces foncées, comme du nappage en chocolat, sont détectées correctement par rapport à l'arrière-plan très réfléchissant en acier inox. Une "production zéro défaut" sans gaspillage de ressources (emballage sous film) est garantie. Cet investissement est ainsi amorti en très peu de temps.
A la fin de la chaîne de fabrication, les gaufres sont soulevées par 12 préhenseurs à vide et positionnées horizontalement. Si la crème glacée ou la gaufre ne sont pas conformes, le préhenseur à vide ne peut pas soulever la crème glacée. La crème glacée tombe ensuite dans un réservoir collecteur. Un détecteur doit détecter ceci pour éviter qu'un emballage vide s’introduise dans le processus de fabrication suivant.
Réalisation
Dans le passé, des détecteurs optoélectroniques standards étaient utilisés mais, en raison de leur forme, ils ne pouvaient être montés que sous le préhenseur à vide. Les gaufres et/ou la crème glacée tombées salissaient continuellement les détecteurs qui étaient ensuite en panne. Le détecteur de distance optique efector pmd détecte maintenant la gaufre à une distance sûre.
Bénéfices client
Grâce à sa grande portée, l'efector pmd est monté à l’endroit le plus approprié pour détecter la crème glacée d'en face. Avantage : aucune miette ne peut se déposer sur l'optique du détecteur et perturber la détection. Il détecte également de manière fiable si toute la crème glacée tombe du préhenseur à vide. Même des surfaces foncées, comme du nappage en chocolat, sont détectées correctement par rapport à l'arrière-plan très réfléchissant en acier inox. Une "production zéro défaut" sans gaspillage de ressources (emballage sous film) est garantie. Cet investissement est ainsi amorti en très peu de temps.
![]() |
efector pmd Capteur de distance laser, extrêmement compact Présentation virtuelle du produit (animation flash) Fichier avec flash player intégré (fichier EXE 1.682 kb) |
Produits utilisés dans cette application
D'autres applications dans ce groupe de produits
- Surveillance continue de roulements sur un séparateur
- Le compteur d'air comprimé efector metris surveille la fabrication du fromage.
- Le détecteur de distance optique efector pmd surveille la fabrication de crème glacée
- Détection de liquides sur une cuve
- Cellule photoélectrique surveillant la fabrication du fromage
- Signalisation des positions sur des vérins pneumatiques
- Contrôle de pression sur les homogénéisateurs
- Protection marche à sec sur une pompe
- Surveillance de températures sur un échangeur thermique
- Diagnostic de vibrations sur un homogénéisateur