Consommation d'air comprimé dans une blanchisserie
Exigence
Dans la blanchisserie d'une clinique, la consommation d'air comprimé est à mesurer en permanence. Il faut lire la consommation totale actuelle sur site. On veut fournir en même temps toutes les données sur la gestion technique des bâtiments à un système central.
Réalisation
Le compteur d'air comprimé SD2000 et la longueur de mesure DN65 sont directement intégrés dans la gestion centrale du système de pression d’air comprimé directement après un sécheur. Le raccordement électrique avec connecteur M12 standardisé fournit un signal analogique (4-20mA), une sortie impulsions ainsi qu'un signal de commutation pour la gestion technique des bâtiments. La consommation actuelle peut être lue sur site grâce à l'affichage à 7 segments. La sortie impulsions est raccordée à la gestion technique des bâtiments.
Bénéfices client
Grâce aux valeurs mesurées il est possible aujourd'hui de réaliser une fourniture d'air comprimé suivant la quantité consommée. Avec la connaissance de la consommation actuelle, l'installation pouvait être optimisée. La surveillance de fuites détecte les plus petits défauts d’étanchéité qui peuvent ensuite être éliminés rapidement ce qui réduit les coûts conséquents des pertes d'air comprimé.
Dans la blanchisserie d'une clinique, la consommation d'air comprimé est à mesurer en permanence. Il faut lire la consommation totale actuelle sur site. On veut fournir en même temps toutes les données sur la gestion technique des bâtiments à un système central.
Réalisation
Le compteur d'air comprimé SD2000 et la longueur de mesure DN65 sont directement intégrés dans la gestion centrale du système de pression d’air comprimé directement après un sécheur. Le raccordement électrique avec connecteur M12 standardisé fournit un signal analogique (4-20mA), une sortie impulsions ainsi qu'un signal de commutation pour la gestion technique des bâtiments. La consommation actuelle peut être lue sur site grâce à l'affichage à 7 segments. La sortie impulsions est raccordée à la gestion technique des bâtiments.
Bénéfices client
Grâce aux valeurs mesurées il est possible aujourd'hui de réaliser une fourniture d'air comprimé suivant la quantité consommée. Avec la connaissance de la consommation actuelle, l'installation pouvait être optimisée. La surveillance de fuites détecte les plus petits défauts d’étanchéité qui peuvent ensuite être éliminés rapidement ce qui réduit les coûts conséquents des pertes d'air comprimé.
Produits utilisés dans cette application
D'autres applications dans ce groupe de produits