Concours " 365 lieux dans le pays des idées "
 
 

 
Schokoladenmuseum Köln GmbH
Am Schokoladenmuseum 1a
50678 Köln

Bookmark and Share

" 365 lieux dans le pays des idées " est un projet à l'initiative de "l’ Allemagne - pays des idées ".

L'idée des " détecteurs qui font fondre " présentée par ifm electronic et le musée du chocolat de Cologne a convaincu le jury. Celui-ci a décerné le titre " lieu sélectionné dans le pays des idées 2007 " à ces deux entreprises.




M. Felix von Schmeling, directeur de la Deutsche Bank et sponsor principal, remet le prix de Horst Köhler, Président de la République fédérale d'Allemagne, à la directrice du musée Maria Mrachacz et à M. Martin Buck, gérant d'ifm electronic gmbh.

Le concours national " 365 lieux dans le pays des idées " est une initiative économique du gouvernement allemand et des entreprises allemandes qui - en raison du succès rencontré en 2006 - va continuer en 2007 en coopération avec la Deutsche Bank, partenaire de projet exclusif. Cette initiative est sous l'égide de Horst Köhler, Président de la République fédérale d'Allemagne.
Des institutions publiques et privées, entreprises et instituts de recherche innovants et pleins d'idées avaient l'occasion de présenter leur candidature comme " lieu des idées " jusqu'en novembre 2006. Découvrez avec tous vos sens la fabrication de cet " or noir " le 22.05.2007 au musée du chocolat à Cologne.

Quelle est, par ex., la senteur du chocolat à l'état liquide ? Comment se passe le conditionnement des petites tablettes de chocolat, et comment obtient-on l’onctuosité si caractéristique du chocolat?
Au musée du chocolat à Cologne, les visiteurs ont l'occasion de découvrir ceci en utilisant leurs cinq sens. Sur deux étages, ils perçoivent, voient, sentent, goûtent et entendent comment la fève de cacao se transforme en une tablette de chocolat. L'utilisation des capteurs ultramodernes d’ifm dans de nombreux process de production intéresse vivement les visiteurs.
Ils voient comment les détecteurs optoélectroniques sont utilisés pour emballer les tablettes, comment les capteurs de diagnostic et les détecteurs cylindriques servent au bon fonctionnement du process. Le musée organise 4500 visites guidées par an, pendant lesquelles sont présentées un délicieux chocolat et une technologie moderne.




Volupté redécouverte :
22.05.2007ifm electronic et le musée du chocolat ont été un " lieu sélectionné dans le pays des idées " ! En présence de tous les représentants de la presse, la remise des tableaux d'honneur et des certificats a eu lieu dans le musée du chocolat de Cologne le 10.05.2007.

Allemagne - pays des idées
Musée du chocolat de Cologne