Detectores dobles que brillan con nuevo esplendor
Equipo con bornero que completa la gama de productos existente.
- Gran facilidad de apertura y cierre del bornero.
- Gracias al bornero desmontable no es necesario recablear en caso de cambio del sensor.
- LEDs de posición claramente visibles desde todos los ángulos.
- Carcasa robusta.
- Etiqueta de marcado grabada por láser: siempre legible.
Equipo con bornero
Los dos tornillos solidarios a la carcasa por encima de la prensaestopa proporcionan una gran facilidad de apertura y cierre del bornero. El bornero desmontable permite mantener el cableado en caso de un cambio del sensor. Opcionalmente también se puede controlar una válvula magnética.
Indicación de posición
La posición del accionador es claramente visible desde prácticamente cualquier punto gracias a los LED situados en una posición un poco más alta.
Accesorios
Para tapar los agujeros ovalados están disponibles tapones de goma blanda. Éstos evitan el ensuciamiento de las cabezas de los tornillos y, al mismo tiempo, hacen que la superficie de la carcasa esté completamente cerrada.